Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Arval remet une BMW ActiveE à Schneider Electric pour une phase de test d’un an

13/12/2012

Schneider Electric a reçu le 5 décembre 2012 des mains d’Arval France, leader de la Location Longue Durée de véhicules d’entreprise, les clés d’une BMW ActiveE. 

Pendant plus d’un an, les collaborateurs de Schneider Electric testeront la BMW Active E, un modèle 100 % électrique dérivé du coupé BMW Série 1. Arval France et Schneider Electric sont, l’un et l’autre, très impliqués dans le développement durable. Grâce à son expérience de plus de 10 ans dans la mise à disposition de véhicules électriques en location longue durée auprès de différents types de clients, Arval France concilie, problématique environnementale et croissance économique. Pour schneider Electric ce test de la BMW ActiveE est en droite ligne avec les Principes de Responsabilités et avec l’ implication du Groupe dans le domaine de la gestion d’énergie et de la mobilité électrique, dont la question de la recharge des véhicules électriques est un sujet clé. A travers ce test, Schneider Electric souhaite  encourager un acteur phare, BMW, dans la création et la promotion d’un véhicule plus respectueux de l’environnement, 100% électrique.  La BMW ActiveE est conçue pour répondre aux exigences d’une mobilité durable et sans émission, elle incarne une forme intelligente de transport urbain.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :