Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

EcoStruxureTM Power Monitoring Expert de Schneider Electric, la solution Schneider Electric adoptée pour piloter et améliorer la performance énergétique chez URSA

  • Déploiement de la solution EcoStruxure Power Monitoring Expert pour assurer un monitoring complet des consommations électriques sur le site d’URSA, spécialiste de l’isolation thermique et acoustique.
  • Une solution de surveillance pour convertir les données centralisées en actions et en optimisations.
  • Un partenariat historique entre Schneider Electric et URSA depuis 2001.

Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et des automatismes, partenaire de longue date d’URSA depuis la construction de son site de production en 2001, a implémenté la solution Ecostruxure Power Monitoring Expert pour la surveillance des consommations électriques de son site.

La supervision énergétique, cheval de bataille de l’industrie

Alors que son site industriel a une consommation électrique très importante, deux évènements ont poussé URSA à optimiser et sécuriser ses dépenses énergétiques :

  • La certification ISO 500001 : dans le cadre de cette normalisation dédiée aux sites industriels qui s’engage à améliorer leurs résultats grâce à un management efficace de l’énergie, il est nécessaire de suivre et d’afficher des indicateurs de performance énergétique spécifiques et précis. Le procédé initial d’URSA était trop manuel et non automatisé.
  • Le COVID et les différents confinements : durant la crise sanitaire, il était impossible d’arrêter le four pour des raisons de sécurité et de continuité du processus de fusion du verre. URSA a donc dû se mettre en position de repli pendant la durée du premier confinement : garder le process en veille tout en minimisant les consommations électriques.

Cela a donc été l’occasion pour l’industriel de prendre conscience du besoin de monitorer des points précis pour être plus efficace et plus efficient en matière de consommation énergétique tout en garantissant une production de qualité. La nécessité d’un système plus informatisé, plus automatisé a fait son chemin avec l’aide de Schneider Electric : de cette réflexion commune est née l’idée de mettre en place Power Monitoring Expert.

Power Monitoring Expert : un logiciel de management des énergies ( électrique, eaux, gaz, air…)

L'alimentation électrique est un composant essentiel de la production qui peut affecter la rentabilité et la compétitivité. EcoStruxure Power Monitoring Expert est un logiciel conçu pour aider les sites critiques (industries, secteur tertiaire, hôpitaux) à optimiser et sécuriser leur puissance électrique. Il supervise les consommations énergétiques, l’état de l’installation, la maintenance et la répartition des dépenses d’énergie parmi les sites monitorés.

Avec EcoStruxure Power Monitoring Expert, les opérateurs d'installations industrielles peuvent :

  • Atténuer les risques et augmenter la productivité. 
  • Comparer l'efficacité énergétique des bâtiments, des usines et des chaînes de fabrication. 
  • Analyser la consommation d'énergie par type de charge et les performances énergétiques des installations, et garantir la conformité aux normes d'efficacité énergétique.
  • Permettre une maintenance proactive pour garantir la sécurité, simplifier la surveillance et l'analyse de la qualité de l'alimentation électrique afin de protéger les équipements sensibles.

Un outil en constante amélioration et optimisation

EcoStruxure Power Monitoring Expert a été développé et adapté en première phase par Schneider Electric. URSA l’a ensuite fait évoluer pour une concordance parfaite avec ses besoins : ce sont ainsi 250 valeurs ont ainsi été analysées et monitorées.

Depuis, grâce aux données fournies par EcoStruxure Power Monitoring Expert, les employés d’URSA formés au logiciel ont reçu une aide précieuse pour optimiser les points de réglages afin de parvenir à une production de qualité tout en diminuant les consommations d’énergie et en limitant les déchets.

Deuxième volet du développement de PME pour URSA, après le monitoring, le logiciel se dirige vers de la modélisation, dans le but d’optimiser les installations et d’apporter de nouvelles directives dans le pilotage des équipements.

Des économies d’énergie et un trophée !

EcoStruxure Power Monitoring Expert permet donc à URSA un contrôle étroit des consommations d’énergie, ainsi qu’un suivi des améliorations liées aux modifications du process dans un contexte d’hyperinflation des coûts de l’énergie qui impacte fortement l’entreprise.

De plus, URSA, accompagné par Schneider Electric, a été récompensé du Prix Grand Est Transformation Industrie 2022 pour le pilotage et l’amélioration de la performance énergétique de son site de production.

« L’outil de Schneider Electric enregistre les consommations mais aussi d’autres informations importantes comme des débits, pressions, températures ce qui permet de mieux comprendre le process voire de le modéliser. Petit à petit cette connaissance permet d’optimiser le fonctionnement des installations et faire des économies d’énergie substantielles. » Frédéric Goncalves, responsable technique sur le site URSA

« Dans le cadre ce partenariat de longue date avec URSA, il était naturel de leur proposer un outil comme PME pour les aider dans le monitoring de leur consommation énergétique. Ce logiciel calcule en permanence les Indices de Performances Energétique, soumet des propositions d’optimisation et retourne une modélisation des équipements énergivores. » Stéphane Dosch, Responsable clientèle End Users chez Schneider Electric France.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :