Les modes de vie des Français évoluent et ils doivent désormais relever de nombreux défis dans leur logement. Comment anticiper au mieux la hausse des prix de l’énergie ? Quelles sont les solutions pour réduire sa facture d’électricité ? Quelles nouvelles habitudes adopter pour répondre au défi climatique ? Pour quels équipements opter face aux besoins d’hyperconnectivité à l’heure de l’explosion du télétravail ? Les particuliers ont plus que jamais besoin d’être épaulés pour mettre en place les solutions qui leur permettront de répondre à ces enjeux.
C’est pourquoi Schneider Electric prend part à cette nouvelle ère avec des solutions connectées pour aider les Français à réduire leur facture énergétique tout en s’adaptant à la transformation des usages d’un habitat qui se doit d’être durable et intelligent. Consommer moins sans compromis sur le confort, telle est la promesse Wiser.
Consommer moins mais mieux pour parer l’augmentation du prix de l’électricité
« Avec les hausses du prix de l’électricité et du gaz en début d’année et celles à venir cet automne, les Français vont devoir relever un challenge de taille : réduire leur consommation d’énergie pour éviter l’envol du montant de leur facture d’énergie. » prédit Bruno Capdordy, Vice-Président Home & Distribution Schneider Electric France.
En effet, pour ne pas tomber dans la précarité énergétique, beaucoup d’entre eux vont devoir mettre en place une nouvelle manière de consommer l’électricité tout en essayant de ne pas perdre en confort.
Ainsi, de plus en plus de Français ont recours à l’autoconsommation qui, pour être efficiente, a besoin d’être pilotée et optimisée. Pour cela, Schneider Electric a développé Wiser Energy Center, une solution permettant de contrôler au plus près ses consommations énergétiques, surveiller l’état de ses équipements ainsi que gérer la répartition des charges énergétiques : la production, générée par les panneaux photovoltaïques, le stockage et la distribution dans le logement.
Pour optimiser l’autoconsommation, Schneider Electric a donc imaginé le Wiser Energy Center, un tableau électrique de pointe qui transforme les logements connectés en logements connectés responsables. Wiser Energy Center gère la répartition des flux électriques entre les différentes sources énergétiques du logement et les équipements les plus consommateurs d’énergie. Concrètement, toute l’énergie électrique provenant du système de production locale de la maison et du réseau de distribution électrique converge vers un unique tableau intelligent, permettant de monitorer et d’optimiser le flux d’énergie vers les charges les plus énergivores (chauffe-eau, pompe à chaleur, véhicule électrique
Avec Wiser Energy Center, l’utilisateur profite d’une réduction de sa facture électrique et de son empreinte carbone grâce à la consommation d’une énergie renouvelable produite sur place et bien gérée.
Adapter son habitat aux nouveaux usages
Entre le télétravail et les soirées Netflix, les usages digitaux ont explosé ces derniers temps au sein des foyers français. L’exigence d’une connexion permanente et performante n’a jamais été aussi forte et la distribution d’internet dans le logement ne peut plus se limiter à seulement placer une Box Internet dans le salon : elle doit être disponible partout, pour tous et sans rupture.
« Schneider Electric est le 1er constructeur à proposer un point d’accès WiFi en format mural. La solution Resi9 Connect utilise le réseau Ethernet câblé du logement pour alimenter des bornes WiFi murales qui émettent le signal au sein du logement. » explique Bruno Capdordy.
Les prises RJ45 WiFi sont au standard Odace Styl. Couleurs, mat ou vernis, en plastique recyclé ou avec une finition antibactérienne… de nombreuses options sont disponibles pour se marier à la décoration de tous les logements. Chacun des occupants peut ainsi profiter d’un WiFi performant dans chaque pièce. Les utilisateurs tirent le meilleur de leur abonnement et toute la famille se connecte sans congestionner le réseau de la maison. Plusieurs WiFi peuvent être créés : un pour les parents, un pour les enfants, un pour le travail… Il n’y a aucun paramétrage, même lors d’un changement d’opérateur.
Outre la nécessité de disposer d’un excellent accès Wifi, un nouveau besoin émerge avec les Français qui ont fait le choix d’acquérir un véhicule électrique afin de réduire leur empreinte carbone : pouvoir recharger son véhicule électrique en toute sécurité. Avec près de 160 000 nouveaux véhicules électriques et hybrides achetés en 2020 et faute d’équipements adaptés – que ce soit au sein de l’habitat ou dans l’espace public – beaucoup de particuliers rechargent leurs voitures chez eux, sur des prises standard, à l’aide de rallonges électriques pas toujours adaptées aux conditions climatiques extérieures.
EVlink, la borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides de Schneider Electric, est une solution robuste idéale pour le logement, en intérieur comme à l’extérieur car elle résiste aux intempéries et aux conditions les plus difficiles. Elle permet une meilleure maîtrise de la consommation énergétique grâce à des options d’intelligence embarquée dans les infrastructures de charge.
Connecter les sources d’énergie pour optimiser
L’écosystème Wiser Home de Schneider Electric permet à l’utilisateur de vivre pleinement son logement au rythme de ses moments de vie, en pilotant et programmant facilement depuis son smartphone chauffage, éclairage ou encore volets roulants.
« L’innovation et le design sont au service du bien-être avec une gestion du logement pièce par pièce grâce à des programmes personnalisables, de l’intelligence embarquée et la compatibilité avec les assistants vocaux. » précise Bruno Capdordy.
L’utilisateur adapte sa consommation d’électricité à ses besoins réels et immédiats, et donc la rationalise en supprimant les déperditions. Par exemple, pour un appartement de type T3 en chauffage connecté, l’achat et la mise en œuvre de l’écosystème Wiser Home coûte entre 450 et 500 € et permet une diminution de 15 % de la facture d’électricité. En moyenne, la rentabilité de cet investissement se fait en à peine 1 an d’utilisation.
Chaud devant
Le chauffage connecté Wiser permet de bénéficier d’un logement toujours à bonne température. Avec la création de zones, gérées depuis chez soi ou à distance, Wiser répond aux exigences de confort de tous les occupants. Lorsque l’on quitte son bureau 1h plus tôt, il est possible de déclencher le chauffage à 22°C directement via l’application afin de profiter d’un salon agréable à l’arrivée. Intelligent, il détecte également l’ouverture de fenêtre et éteint automatiquement le chauffage pour éviter les consommations inutiles.
Idée lumineuse
Il est désormais possible de varier les ambiances lumineuses au gré de ses envies. Intense ou tamisée, la lumière anime tous les instants de la journée. Une simple pression du doigt permet d’éteindre toutes les lumières de la maison en partant. Envie d’un réveil en douceur ? L’allumage progressif des lumières le matin permet de profiter des bienfaits d’un réveil simulateur d’aube grâce à Wiser : c’est l’assurance de passer une bonne journée pleine d’énergie !
Ouverture sur le monde
Faire le tour de la maison pour ouvrir ou fermer tous ses volets ? C’est terminé ! L’utilisateur maîtrise l’ensemble de ses volets roulants d’un doigt. Il est même possible de les programmer afin qu’ils se ferment tous les jours à heure fixe.
La mise en place de solutions digitales gérées par l’écosystème Wiser Home permet d’assurer la durabilité de son habitat en réduisant la consommation énergétique.