ENLIT 2023. Schneider Electric dévoile RM AirSeT, sa nouvelle solution à base d’air pur destinée au service de la performance du réseau public de distribution d’électricité en France

Rueil-Malmaison, France

28/11/2023

Télécharger le PDF
  • La gamme AirSeT, lancée en France avec SM AirSeT, permet d’éliminer le gaz SF6 des équipements électriques moyenne tension
  • Ce premier tableau compact moyenne tension sans SF6 est l’objet d’une expérimentation de 18 mois et en cours d’homologation par Enedis, le principal gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité en France
  • Cette nouvelle solution verte s’inscrit dans la stratégie de Schneider Electric d’accélération de la transition énergétique

Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et des automatismes, a dévoilé RM AirSeT, son premier tableau compact moyenne tension sans hexafluorure de soufre (SF6) au salon ENLIT Europe. Produit majeur du pilotage et de la protection, ce tableau est adapté aux applications du réseau de distribution publique secondaire moyenne tension en France.

RM AirSeT représente une nouvelle innovation en matière de développement durable car il utilise de l’air pur et la technologie d’interrupteur à coupure dans le vide pour remplacer le gaz SF6. Ce nouveau tableau vise ainsi à améliorer encore plus la performance, la fiabilité et l’efficacité des réseaux de distribution.

Eliminer le gaz SF6 : un enjeu majeur pour Schneider Electric

L’élimination des gaz fluorés est une étape fondamentale et urgente pour aller vers une électricité verte. Ces gaz à effet de serre contribuent fortement au réchauffement climatique. C’est pourquoi, l’Union Européenne agit désormais pour restreindre les émissions de gaz fluorés et pour atténuer le réchauffement de la planète en interdisant l’utilisation des gaz fluorés alors qu’ils sont largement utilisés dans divers secteurs industriels, notamment la réfrigération, la climatisation, les appareils médicaux et les équipements électriques.

Grâce à sa gamme AirSeT, Schneider Electric permet à ses clients de relever les défis en matière de développement durable, de sécurité et d’efficacité.

«Le nouveau règlement européen fixe un calendrier et des conditions détaillés pour que l’industrie de l’électricité renonce à l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés, comme le SF6. Ce texte souligne le rôle crucial de l’élimination de ces gaz en tant qu’étape fondamentale et urgente vers une infrastructure électrique verte. L'action en faveur du climat est l'affaire de tous et chez Schneider Electric nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos clients des innovations visant à accélérer leur transition énergétique et à réduire leur empreinte carbone. Nous avons en effet innové avec une technologie de remplacement SF6 par l’air, déjà disponible et éprouvée », explique Laurent Bataille, Président de Schneider Electric France.

Une technologie qui rend les réseaux électriques plus durables et performants

Le RM AirSeT utilise de l’air pur en conservant les fonctions et les avantages des équipements moyenne tension (HTA) de la génération précédente. Sa conception innovante lui apporte plus de robustesse et de longévité et constitue une solution en ligne avec les normes de demain.

Une expérimentation de 18 mois est menée avec Enedis pour observer son fonctionnement et garantir sa fiabilité, sa sécurité et sa performance sur le réseau public de distribution d’électricité avec des premiers résultats satisfaisants. Suite à ce processus, le gestionnaire français a retenu Schneider Electric comme l’un des fournisseurs de solutions sans SF6 pour les postes HTA/BT de son réseau. Le RM AirSeT a passé la revue de conformité en juillet dernier et la phase d’homologation est en cours.

« Le RM AirSeT permet de limiter le réchauffement climatique, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de développement durable de nos clients. Plutôt que d’utiliser le gaz SF6, nous utilisons de l’air pur et la technologie du vide pour l’isolation et la coupure. L’appareillage de commutation MT sans SF6 est un meilleur choix, non seulement pour l’environnement, mais aussi sans compromis sur les fonctionnalités ni les performances » ajoute Mahssa Kafai, Vice-Présidente de l'activité Power Systems Schneider Electric France.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :