Innovation Summit - Schneider Electric présentera son approche du bâtiment intelligent et ses solutions innovantes concrètes
Rueil-Malmaison, France
30/03/2016
Innovation Summit - « Vivre et travailler en 2030 »
Schneider Electric présentera son approche du bâtiment intelligent et ses solutions innovantes concrètes
Vendredi 1er avril – Paris Expo Porte de Versailles
L’innovation numérique au sein des bâtiments transforme en profondeur les usages et les habitudes de ses occupants ou encore de ses gestionnaires. Un bâtiment connecté est un bâtiment ouvert, évolutif et efficace. Son architecture numérique lui permet d’intégrer et de proposer de nouveaux services, même ceux qui nous sont encore inconnus.
Le bâtiment ne nait pas connecté, il le devient. La digitalisation permet de le piloter très efficacement ; visualiser ce qui s’y passe, prévoir ce qui pourrait arriver, plannifier sa maintenance, améliorer le confort de ses occupants et tout en optimisant les dépenses énergétiques.
Dans le cadre de l’innovation Summit, Schneider Electric fera de nombreuses démonstrations de solutions concrètes qui préfigurent le bâtiment intelligent et connecté de demain, à travers 3 espaces immersifs : un logement bienveillant, un hôtel et un immeuble de bureaux.
- Les rendez-vous à ne pas manquer le 1er avril :
- 8h00 : Keynote de Jean-Pascal Tricoire – Président–Directeur général de Schneider Electric
Tendances et perspectives autour des dernières technologies et innovations qui transforment les mondes de l’énergie et de l’industrie
- 10h45 : Table ronde « Efficient Building for a cool planet », avec la participation d’experts
Comment la gestion intelligente des installations et les services d’optimisation sont en train de transformer les bâtiments, avec des niveaux d'efficacité, de confort et d’économies, de réduction d’émissions de CO2, jamais atteints.
- Schneider Electric vous invite dans trois ambiances différentes pour découvrir le bâtiment connecté intelligent :
- Comment aider les établissements d’accueil pour personnes agées à la mise en place de services innovants ?
Les personnes âgées de 60 ans ou plus sont aujourd’hui 15 millions, elles seront 20 millions en 2030. Les acteurs de la Silver économie au premier rang desquels les établissements d’accueil pour personnes âgées, (EHPAD, résidences pour seniors, etc.) doivent réfléchir à la mise en place de services innovants pour accompagner efficacement l’avancée en âge.
Schneider Electric fera la démonstration de solutions concrètes et modulaires :
> Pour le senior et sa famille, des équipements améliorant la vigilance, le confort et le lien social à domicile ou en établissement. L’innovation au service de la sérénité.
> Pour les aidants, des solutions pour leur faciliter le travail.
> Pour l’Ehpad ou la résidence senior, une solution modulaire et évolutive pour des établissements plus attractifs, plus rentables, et plus performants.
- Comment proposer une chambre d’hôtel à la pointe de l’innovation, qui répond à toutes les exigences de ses clients?
Des services attractifs : pilotage du confort, changement d’ambiances et services de conciergerie personnalisés le tout sur smartphone. L’heure est au service sur mesure !
Schneider Electric présentera ses solutions KNX, Spacelink ou SSL (Smart Structure Light) pour une gestion du bâtiment optimale, une meilleure maîtrise des coûts d’exploitation et de la performance de l’hôtel.
- Comment se démarquer avec un immeuble de bureaux à forte valeur ajoutée?
> Améliorer le bien-être et la productivité des occupants, avec de nombreux services : pilotage du confort, réservation de salles, navigation en 3D à l’intérieur du bâtiment.
> Optimiser l’espace et la rentabilité du bâtiment avec une GTB performante pour un meilleur taux d’occupation tout en divisant par 2 les coûts énergétiques.
Des démonstrations grandeur nature de la solution Workplace Efficiency seront notamment proposées.
- En avant-première, Schneider Electric présentera « Fusion » : Plus besoin d’appuyer sur un bouton pour allumer une lumière, un geste suffit !
Pour les immeubles résidentiels et pour le petit et moyen tertiaire, Fusion se présente comme l’interrupteur du futur : une seule interface numérique pour remplacer tous les différents types de bouton de commandes et affichage de la température !
- Interface tactile et à reconnaissance de geste
- Mulitfonctions, il peut être 100% custumisable sur les fonctions éclairage, ouvrants, et chauffage,
- Dédié aux architectures KNX, il se configure très simplement et peut être modifié à l’infini selon l’évolution des besoins des bâtiments.
France