Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

L’Acti9 Active de Schneider Electric nommé CES® 2021 Innovation Awards Honoree

Rueil-Malmaison, France

16/12/2020

Télécharger le PDF
  • L’Acti9 Active souligne l’engagement de Schneider Electric à rendre les logements plus résilients en ayant une approche proactive de la sécurité, plutôt que réactive.
  • L’Acti9 Active est une composante importante du nouveau système Wiser en raison de ses fonctions de sécurité et de sa connectivité interne.
  • Le programme des CES Innovation Awards organisé par la Consumer Technology Association (CTA)® est un concours annuel qui met à l’honneur l’ingénierie et le design exceptionnel de produits technologiques grand public.

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a le plaisir d’annoncer que l’Acti9 Active, qui fait partie de son nouvel écosystème Wiser pour l’habitat lancé au CES, a été élu CES 2021 Innovation Awards Honoree. L’Acti9 Active souligne l’engagement de Schneider Electric à rendre les logements plus résilients en ayant une approche proactive de la sécurité, plutôt que réactive.

Acti9 Active permet aux propriétaires d’éviter les incidents électriques et les perturbations d’alimentation

Les mesures de sécurité électriques classiques étaient jusqu’à présent des mesures passives. Les disjoncteurs détectent les défauts et interrompent le flux d’électricité quand le problème se produit. Le système Acti9 Active crée des maisons plus sûres en surveillant et en alertant de manière proactive les résidents sur les défauts électriques, y compris les risques d'incendie, les chocs électriques, les dommages aux équipements et les surtensions électriques fréquentes, grâce à sa connectivité native. Fort de ces nombreuses caractéristiques de protection et de connectivité, l’Acti9 Active est un produit inédit qui convient non seulement aux logements individuels, mais également aux immeubles de moyenne à grande taille, et qui protège contre les surcharges électriques, les surtensions, les courts-circuits, les courants de fuite et les arcs électriques.

De même qu’il est possible de vérifier son pouls ou d’autres indicateurs de santé sur une montre connectée, Acti9 Active permet de surveiller la santé électrique des logements (ou immeubles) et envoie une alerte en cas de problème potentiel. La possibilité d'anticiper les problèmes en fonction des données historiques et des tendances donne aux propriétaires de maisons et d'immeubles le temps de mettre en place des plans pour y remédier avant qu'un quelconque dommage ne soit causé. Avec les pré-alarmes, les rappels et des diagnostics clairs, il n’est plus nécessaire de se fier uniquement à une vérification physique du tableau électrique en cas de dysfonctionnement ou de perturbation de l’alimentation.

Caractéristiques du système

L’Acti9 Active est une composante importante du nouveau système Wiser en raison de ses fonctions de sécurité et de sa connectivité interne, les propriétaires de logements et d’immeubles ont ainsi la garantie que leurs biens sont en sécurité.

L’Acti9 Active est un appareil compact de 36 mm qui se connecte sans fil à la passerelle, ce qui facilite son installation et sa mise en service. Les notifications et rappels sont visibles dans l’écosystème Wiser pour les logements (ou les logiciels de surveillance des alimentations pour les immeubles), et il n’est donc pas nécessaire d’avoir des interfaces de surveillance dédiées. L'appareil ne nécessite absolument aucun ajout pour la connectivité et peut être utilisé dans des bâtiments neufs ou rénovés, ce qui permet une sécurité active.

Manish Pant, vice-président exécutif de la division Home & Distribution de Schneider Electric, déclare : « Dans un contexte de consommation numérique et électrique accrue, les logements sont équipés d’un nombre croissant d’appareils électriques qui génèrent des charges électriques plus élevées que jamais. Il est par conséquent d’autant plus important d’être averti et préparé aux défauts et risques potentiels pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des logements. Avec l’Acti9 Active et le nouveau système Wiser, nous apportons aux propriétaires les moyens d'anticiper et d'atténuer de manière proactive les problèmes de sécurité électrique, en assurant la sécurité physique et la tranquillité d'esprit que tout résident s'attendrait à trouver dans le confort de sa propre maison.»

CES 2021, l’événement technologique le plus important au monde, sera cette année et pour la première fois entièrement numérique, et se tiendra du 11 au 14 janvier 2021. Découvrez la vitrine virtuelle de Schneider Electric en vous inscrivant ici : https://www.se.com/ww/en/about-us/events/ces.jsp

Disponibilité du produit : L’Acti9 Active sera en vente à partir du premier trimestre 2021.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :