Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

L’application de gestion de l’énergie domestique Wiser de Schneider Electric nommée Innovation Award Honoree au CES 2023

  • L’application Wiser simplifie la mesure et le contrôle de l’énergie domestique pour augmenter l’efficacité, réduire les factures d’énergie et permettre aux propriétaires de vivre de manière plus durable
  • Ce prix reflète le leadership et l’innovation de l’entreprise en matière de systèmes de gestion de l’énergie domestique ainsi que son engagement à rendre les logements plus efficients et plus durables

Schneider Electric, leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a annoncé aujourd’hui que Wiser, son application de gestion de l’énergie domestique qui a reçu un prix spécial lors du Consumer Electronic Show (CES) de cette année, a été nommé Innovation Award Honoree 2023 dans la catégorie Smart Home. Ce prix récompense la conception et l’ingénierie exceptionnelles des produits technologiques, en se concentrant sur des solutions de surveillance et de contrôle sophistiquées.

Les propriétaires du monde entier sont confrontés à des défis importants en matière d’énergie, notamment la hausse des tarifs, la pénurie, la qualité de l’énergie et la crise climatique mondiale. La situation est d’autant plus complexe que les logements représentent 20 % des émissions mondiales de carbone. Pour relever ces défis de façon efficace, les propriétaires ont besoin de solutions innovantes pour rendre leur logement plus durable, tout en gérant la consommation d’énergie, en maximisant l’efficacité de celle-ci et en garantissant une alimentation fiable et rentable sans compromettre le confort.

« Les consommateurs reconnaissent l’importance de la durabilité face aux questions climatiques. Ils ressentent également l’impact de la hausse des coûts de l’énergie et l’importance d’une énergie fiable dans la mesure où ils passent de plus en plus de temps chez eux », a déclaré Yifu Qi, Vice-président exécutif de la division Home & Distribution chez Schneider Electric. « Heureusement, des outils numériques sont désormais disponibles et peuvent être facilement mis en œuvre pour aider les consommateurs à relever ces défis énergétiques chez eux. Nous sommes incroyablement honorés de recevoir cette reconnaissance de la part du CES pour l’application de gestion de l’énergie domestique Wiser, qui apporte de nouveaux niveaux de visibilité et de contrôle aux propriétaires, en simplifiant la gestion de l’énergie pour rendre leur logement plus durable et plus efficient. »

Gestion réellement intelligente de l’énergie domestique
Grâce à l’application Wiser de Schneider Electric, en appuyant seulement sur quelques touches, les propriétaires peuvent facilement surveiller et gérer leur consommation d’énergie, prévoir leurs dépenses et établir des budgets pour réduire leurs factures tout en contribuant à un avenir plus durable :

Contrôle énergétique domestique complet. L’application Wiser garantit aux propriétaires un contrôle entièrement intégré de leur énergie domestique. Du système de chauffage au chargeur de véhicule électrique, comme pour tous les autres besoins en énergie domestique, cette application unique aide les propriétaires à gérer les principales charges d’énergie. L’application compare également la consommation d’énergie à des logements similaires dans la même région pour aider à fixer des objectifs et à partager des niveaux d’efficacité accessibles. 

  • Informations sur l’utilisation de l’énergie. Les propriétaires peuvent surveiller leur consommation d’énergie en temps réel pour voir exactement comment celle-ci est répartie. Cela leur permet d’identifier facilement les appareils qui consomment de l’énergie sans qu’ils s’en rendent compte ou d’identifier les appareils qui consomment plus d’énergie que prévu. Grâce à ces informations, ils peuvent prendre rapidement des décisions pour optimiser leur consommation. Alors que le montant des factures d’électricité augmente, les connaissances, les outils et le contrôle de la consommation d’énergie d’un logement n’ont jamais été aussi importants.
     
  • Optimisation de la recharge des véhicules électriques. Cette application contrôle également la nouvelle station de charge de véhicule électrique EVlink Home Smart. Ceci permet d’atteindre de nouveaux niveaux en matière d’économies et de développement durable, en chargeant un véhicule électrique lorsque la consommation d’électricité d’un logement et que le coût de l’électricité sont les plus bas. Par exemple, si un consommateur doit charger son véhicule la nuit pour le matin, il lui suffit de le brancher lorsqu’il rentre chez lui et l’application Wiser démarrera automatiquement la charge à un moment précis, lorsque les prix sont les plus bas. Ceci lui permettra d’éviter des tarifs plus élevés, lorsque la demande en énergie est forte sur le réseau électrique.
     
  • Équilibrage des charges. Grâce à l’intelligence intégrée, l’application Wiser équilibre automatiquement les charges, de sorte que les propriétaires ne se retrouvent pas sans électricité à des moments critiques, comme lorsqu’ils cuisinent et rechargent leur véhicule électrique en même temps, ce qui peut se produire avec d’autres systèmes. Lorsque le système détecte d’autres appareils en charge, comme un four ou une table de cuisson, la charge du véhicule électrique est automatiquement ralentie ou même interrompue, ce qui permet au propriétaire de cuisiner sans avoir à régler son système. Et lorsque son repas est prêt, l’application Wiser permet à la charge du véhicule électrique de revenir à la vitesse maximale. 
     
  • Priorité à l’énergie verte. Wiser peut fournir l’énergie la plus verte disponible en donnant la priorité aux charges électriques lorsque de l’énergie issue de source renouvelable est disponible. Avec le défi de réduire les émissions de CO2 des logements, cette fonctionnalité est particulièrement pratique.

Les CES Innovation Awards sont attribués parmi des produits et accessoires qui offrent aux consommateurs une surveillance et un contrôle sophistiqués des fonctions du bâtiment et/ou permettent aux utilisateurs de maintenir un réseau de données filaire ou sans fil, y compris des produits et des logiciels offrant un accès à distance. Les lauréats sont choisis par un jury composé d’experts hautement respectés dans leur domaine et évalués en fonction de l’ingénierie, de la conception et de l’innovation des produits proposés.

Découvrez l’application Wiser et la gamme complète de solutions de gestion de l’énergie domestique de Schneider Electric en vous rendant sur le site Internet : https://www.se.com/fr/fr/home/inspirations/smart-home.jsp

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :