Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
 

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

La ShoreBox de Schneider Electric, une solution innovante pour l’alimentation des navires à quai

Rueil-Malmaison, France

10/11/2017

Télécharger le PDF

·      Une solution de conversion statique modulable, compacte, plug & play, facile à déplacer au plus près des navires

·      Une disponibilité de l’alimentation garantie par ses différents modules

·      L’arrêt des génératrices des navires à quai accroît leur potentiel en mer tout en réduisant leur impact environnemental

Dans le cadre d’un marché, la base navale de Toulon s’est dotée d’une solution inédite pour l’alimentation des navires à quai, la ShoreBox de Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes

Une alimentation en énergie des navires à quai nécessaire aux opérations à terre

Une base navale a pour objectif de soutenir les navires militaires ou affrétés, ou accueillir les bâtiments militaires étrangers en escale. En mer comme à quai, les installations des navires (cuisines, climatisation, éclairage, pompes, grues, etc.) sont sollicitées pour permettre à l’équipage et aux intervenants à terre d’effectuer leurs missions (exploitation, maintenance, sécurité, etc.). A ce titre, il est essentiel de maintenir l’alimentation en énergie des navires à quai.

La ShoreBox, une solution novatrice garantissant l’alimentation en énergie

Conçue sous la forme d’un ou plusieurs containers compacts et mobiles, la ShoreBox de Schneider Electric est une solution innovante de conversion statique qui réunit des équipements de distribution électriques. Composée de 8 modules répondant aux besoins de la base navale de Toulon, elle offre une puissance installée de 4 MVA dont 1 MVA en redondance, et propose une tension de sortie de 6,3 et 6,6 kV et 60 Hz pour les navires militaires (tension d’entrée respectives de 20 kV et 50 Hz). Facile à mettre en œuvre et à exploiter, elle permet d’assurer sans faille la disponibilité de l’alimentation en énergie des navires à quai.

Selon les utilisateurs :

 « Nul besoin de local technique, ni d’infrastructure. Et comme sa mise en œuvre repose sur un système plug and play, la ShoreBox de Schneider Electric peut être déplacée facilement, au plus près des navires. »

« L’un des atouts du statique est que l’on peut changer de tension très facilement, via un automate programmé et sans manipulation additionnelle. Par ailleurs, la conception modulaire de la ShoreBox de Schneider Electric permet de continuer à alimenter les navires même si l’un de ses modules tombe en panne. L’alimentation se trouve simplement diminuée de la puissance du module concerné, mais la production ne s’arrête pas. »

« Le principal intérêt de la ShoreBox de Schneider Electric est qu’elle se substitue aux moyens de production à bord. Le fait d’arrêter les moteurs et autres équipements nous permet d’une part de les préserver et d’en conserver tout le potentiel pour les opérations en mer, et d’autre part, d’en assurer la maintenance sereinement. L’impact sur l’environnement est également réduit puisque le navire à quai ne produit pas d’émissions polluantes. »

 

Spécificités de la solution ShoreBox déployée

  • 2 transformateurs 3 MVA (20kV/400 V /6,3 kV ou 6,6 kV)
  • Cellule input SM6
  • Cellule output Premset
  • 8 convertisseurs de fréquence (50 Hz/60 Hz)
  • Conformité au standard IEC 80005-1 Shore Connection HT
  • Délais depuis la commande jusqu’à la mise en service : 10 mois

Une solution s’appuyant sur des composants standardisés

La ShoreBox de Schneider Electric est adaptée pour tous les types de bateaux : navires militaires, mais également marine marchande, paquebots de croisière, etc. Tous les équipements de distribution électrique et de contrôle commande qui la composent, ainsi que les interfaces de connexion, ont été conçus pour fonctionner ensemble, quelle que soit l’application. Ces équipements sont testés, validés et documentés et figurent de façon standardisée au catalogue Schneider Electric.

France

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.

Pour une meilleure utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour votre navigateur en installant la dernière version disponible. Vous bénéficierez, ainsi, des dernières fonctionnalités et technologies utilisées sur ce site.