Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Les entreprises de traitement de l’eau et des eaux usées vont désormais pouvoir gérer l’ensemble du cycle de vie d’automatisation avec EcoStruxure Automation Expert version 21.2 de Schneider Electric

  • La nouvelle version du premier système au monde d’automatisation industrielle centré sur le logiciel est disponible
  • Contribue à la préservation de l’eau douce et au développement durable
  • Se connecte parfaitement aux logiciels d'ingénierie, dont ceux d’AVEVA

Schneider Electric, classé entreprise la plus durable du monde en 2021 par Corporate Knights et leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce la version 21.2 d’EcoStruxure™ Automation Expert, renforçant ainsi les capacités du premier système au monde d’« Universal Automation » centré sur le logiciel.

Après le succès des précédents déploiements du système dans les secteurs des biens de grande consommation et de la logistique, la nouvelle version vise à aider les entreprises à pérenniser leurs activités de traitement de l’eau et des eaux usées dans le monde entier.

Les usines de traitement de l’eau et des eaux usées qui déploient EcoStruxure Automation Expert disposent maintenant d’une gestion complète du cycle de vie, d’une intégration parfaite des services IT/OT et de diagnostics améliorés pour leurs systèmes d’automatisation. La solution permet en outre une intégration étroite avec le portefeuille d’AVEVA, ce qui étend encore davantage les possibilités d’ajout et de modification de fonctionnalités et d’options au fur et à mesure de l’évolution des besoins.

EcoStruxure Automation Expert v21.2 est la dernière en date d’une série d’améliorations et de mises à jour que Schneider Electric lance au moins deux fois par an sur le marché.

« En assurant la continuité numérique et l’intégration parfaite avec le portefeuille d’AVEVA, nous renforçons considérablement l’efficacité d’EcoStruxure Automation Expert. La suppression de la dépendance entre l’application logicielle et la plateforme matérielle sur laquelle elle tourne, nous permet de modifier ou de mettre à jour rapidement et facilement les systèmes. Il est essentiel que nous puissions continuer à répondre aux besoins de notre clientèle d’usines de traitement des eaux et des eaux usées. EcoStruxure Automation Expert change vraiment tout », déclare Raphael Digard, responsable de projet chez Armony System.

Durabilité dans le secteur de l’eau et des eaux usées

Les entreprises de traitement de l’eau et des eaux usées ont compris que le modèle commercial du secteur devait devenir plus circulaire, résilient et durable. L’industrie de l’eau consomme à ce jour 7 % de l’énergie mondiale et produit près de 1 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Europe, ou 3 à 10 % des émissions mondiales partout ailleurs.

Aujourd’hui, seulement 3 % de l’eau de la planète sont de l’eau « douce ». Seulement 0,5 à 1 % de l’eau douce de la planète est directement accessible - ne se trouve pas dans les calottes glaciaires, l’atmosphère ou le sol. Elle est rarement exploitée de façon durable, ce qui constitue un problème crucial pour l’avenir.

Confronté à la nécessité d’assurer la qualité de l’eau et de préserver une ressource de plus en plus précieuse, le secteur a amorcé et accélère sa transformation numérique. Selon Schneider Electric, le moment est venu d’apporter des améliorations importantes et de faire progresser le secteur en adoptant l’automatisation universelle (« Universal Automation ») pour passer au niveau suivant des activités de traitement durables.

Flexibilité pérenne

Les usines de traitement de l’eau et des eaux usées ont une durée de vie de 25 à 35 ans et gardent généralement le même fournisseur d’automatismes pendant tout leur cycle de vie, ce qui veut dire qu’elles sont confrontées à l’obsolescence et au manque de flexibilité de leurs opérations. EcoStruxure Automation Expert permet de séparer le logiciel d'automatisation du matériel, offrant ainsi à ces entreprises la possibilité de mettre fin à leur dépendance envers des fournisseurs de matériels spécifiques.

EcoStruxure™ Automation Expert leur apporte une plateforme unique qui évolue en même temps que les différents domaines du traitement de l’eau et des eaux usées :

  • Infrastructures de traitement : usines de traitement de l’eau et des eaux usées, usines de dessalement, eaux usées industrielles
  • Infrastructures réseau : réseaux d’eau et d’eau usées
  • Ressources d’eau : systèmes de distribution tels que les systèmes d’irrigation

« La version 21.2 d’EcoStruxure Automation Expert représente un grand pas en avant pour l’automatisation du traitement de l’eau et des eaux usées. Alors que la digitalisation et le développement durable sont au cœur du secteur, nous sommes fiers de fournir une solution de pointe qui permet d’économiser beaucoup de temps et d’argent sur le long terme. Même si nous savons que nous ne pourrons pas résoudre tous les problèmes auxquels le secteur est confronté, elle aidera nos clients à évoluer vers une efficacité à 100 % de l’ingénierie et à être prêts pour une efficacité opérationnelle à 100 % afin de s’adapter à une dynamique de marché qui change », déclare Fabrice Jadot, Senior Vice-président Next Generation Automation chez Schneider Electric.

Une technologie pour les entreprises du futur

EcoStruxure Automation Expert V21.2 inclut les améliorations suivantes :

  1. Gestion améliorée du cycle de vie : de la conception et la construction d’usines de traitement de l’eau et des eaux usées jusqu’à l’amélioration de l’exploitation et de la maintenance, EcoStruxure Automation Expert assure une connexion parfaite avec le logiciel d'ingénierie, y compris AVEVA, pour que les nouveaux systèmes ou les modifications des systèmes existants puissent être validés virtuellement avant leur mise en œuvre, ce qui permet de réduire les erreurs et de gagner du temps et de l’argent. Cette approche centrée sur l’actif permet de déployer automatiquement des éléments de process (avec, par exemple, leurs designs de commande, de supervision, mécaniques et électriques) et de gérer les actifs de process numériquement pendant tout leur cycle de vie.   
  2. Meilleure intégration des appareils et bibliothèque d’applications prêtes à l’emploi : une évolution constante vers des plateformes ouvertes et d’ « Universal Automation » a conduit à un modèle de licences optimisé et à l’introduction d’une solution de visualisation native avec EcoStruxure Automation Expert HMI, maintenant disponible sur des panneaux locaux peu coûteux.
  3. Solution numérique complète du point d’utilisation finale au cloud : une intégration parfaite entre les systèmes IT et OT renforce considérablement la sécurité et la longévité, en garantissant aux clients une solution qui évolue avec le temps.
  4. Prise en charge de davantage de langues : les options de langue Français, Allemand et Italien sont désormais disponibles pour l’interface.

Adopter l’« Universal Automation »

Schneider Electric estime que le moment est venu de prendre une initiative audacieuse en matière d’automatisation industrielle et appelle toutes les parties prenantes de l'industrie à adopter l’« Universal Automation ».

L’«Universal Automation» repose sur l’utilisation de composants logiciels interopérables « Plug-and-Produce » basés sur la norme IEC61499. L’adoption d’une couche d’Universal Automation basée sur la norme IEC61499, fréquente chez les fournisseurs, offrira des possibilités de croissance et de modernisation illimitées dans l’ensemble du secteur industriel.

Avec le lancement d’EcoStruxure Automation Expert 21.2, Schneider Electric étend encore les capacités des actuels systèmes basés sur la norme IEC61131 et crée un modèle de type App-store pour les composants logiciels d’automatisation. À mesure que les solutions d’« Universal Automation » deviendront disponibles, Schneider Electric pense que d’autres fournisseurs adopteront l’« Universal Automation » et que les utilisateurs finaux commenceront à l’exiger de leurs fournisseurs et de leur écosystème d’automatisation.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :