Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Les solutions EcoStruxure pour le bâtiment de Schneider Electric répondent à la hausse des coûts énergétiques et à l’urgence de construire des bâtiments durables et zéro émission

Rueil-Malmaison, France

09/03/2023

Télécharger le PDF
  • Intégration plus ouverte, plus flexible et plus simple pour une plus grande gamme de systèmes et d’appareils pour les bâtiments, incluant la charge et l’alimentation des véhicules électriques
  • L’intégration de systèmes énergétiques et de construction autrefois cloisonnés simplifie le contrôle, fournit des informations et optimise l’exploitation de l’énergie dans les bâtiments

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a annoncé aujourd’hui la mise à disposition de solutions améliorées pour faire progresser la durabilité des bâtiments. De nouvelles fonctionnalités d’intégration dans EcoStruxure™ Building Operation 2023, EcoStruxure Connected Room Solutions et EcoStruxure Power Monitoring Expert permettront de simplifier et d’accélérer l’accès aux données essentielles à la gestion de la consommation d’énergie, à la réduction des émissions de carbone et à l’optimisation de la valeur des bâtiments.

Répondre à l’impératif mondial de réduire la consommation d’énergie et les émissions de carbone
Les solutions EcoStruxure pour les bâtiments, ouvertes et flexibles, aident les propriétaires et les gestionnaires d’installations à répondre à la hausse des coûts énergétiques, ainsi qu'à l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050. Une nouvelle fonctionnalité permet une intégration transparente pour fournir des informations exploitables ainsi que le contrôle sur plusieurs systèmes de gestion de l’énergie renouvelable, de la recharge de véhicules électriques, de la puissance d’alimentation, via un centre de commande unique, et utile.

« Comme 60 %1 de l’énergie est aujourd’hui perdue ou gaspillée, un monde plus électrique et numérique est essentiel pour résoudre les problèmes climatiques et énergétiques », déclare Andre Marino, Senior VP Digital Buildings Schneider Electric. « Grâce à une solution de gestion technique des bâtiments modernisée comme EcoStruxure Building Operation, les systèmes d’un bâtiment peuvent être connectés et gérés digitalement, rendant l’énergie plus clairement visible et contribuant à réduire les pertes énergétiques et les émissions de carbone associées jusqu’à 20 %2. Nous nous engageons à aider nos clients à améliorer leurs exploitations avec moins de ressources, afin de dépasser les attentes de leurs parties prenantes, d’attirer et de retenir les locataires et d’améliorer l’expérience des occupants, que les bâtiments soient neufs ou réaménagés. »
 

Un accès simplifié et davantage d’intégration entre les systèmes et les données
Schneider Electric est la seule entreprise à intégrer l’énergie non critique dans son système de gestion technique des bâtiments (GTB). Désormais, les données sur l’énergie et les compteurs électriques PowerLogic™ sont plus facilement accessibles dans EcoStruxure Building Operation. De plus, les stations de recharge de véhicules électriques (VE) EVlink Pro AC et EVlink Wallbox ainsi que les données EcoStruxure EV Charging Expert peuvent être intégrées dans EcoStruxure Building Operation et  EcoStruxure Power Monitoring Expert. Cela permet de surveiller et de contrôler les stations de recharge via une vue unique, avec les systèmes du bâtiment et les fonctions d’alimentation. Les responsables d’installations peuvent appréhender la consommation d’énergie de leurs chargeurs de véhicules électriques sur site, l’impact sur la demande en matière de charge et la qualité de l’alimentation du bâtiment, et limiter ou ajuster la puissance d’alimentation fournie aux stations de recharge, par exemple lorsque le bâtiment fonctionne hors réseau.

Amélioration de la réduction des émissions de carbone et des déchets énergétiques
EcoStruxure™ Solution Room Connectée est la solution pour la gestion des espaces et le contrôle des applications CVC ainsi que la gestion de l’éclairage et des stores. Le nouveau contrôleur SpaceLogic RP-C pro fonctionne avec les solutions SpaceLogic Insight-Sensor et EcoStruxure Building Operation. Cette combinaison permet le contrôle avec précision de l’environnement, du confort et de l’efficacité énergétique en comptant le nombre d’occupants en temps réel dans un espace de façon anonyme, de sorte que l’énergie est utilisée uniquement là où elle est nécessaire. Il a été démontré que Connected Room Solutions permet d’économiser jusqu’à 23 % d’énergie (cela inclut les économies en matière de carbone liées à l’exploitation) grâce au contrôle des systèmes de CVAC (chauffage, ventilation et climatisation) et de l’éclairage en fonction de l’occupation.3

Consultez ces liens pour en savoir plus sur les solutions EcoStruxure™ Building de Schneider Electric, nos services sur site et à distance de classe mondiale, et notre réseau de partenaires intégrateurs de systèmes certifiés EcoXpert™.

 

1https://www.weforum.org/agenda/2022/01/iea-energy-efficiency-worlds-first-fuel-net-zero/

2 D’après les résultats des clients de Schneider Electric et la moyenne type relative aux économies d’énergie de BMS, https://www.aceee.org/sites/default/files/eo-smart-buildings.pdf

3 Étude Arup 2020/2021

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :