Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a entièrement équipé le premier hôtel Moxy de Lyon situé dans le terminal aérien de l’aéroport Saint-Exupéry. Un hôtel moderne et connecté, décoré en l’honneur des inventeurs du cinéma Auguste et Louis Lumière. L’objectif de Schneider Electric était double : apporter son expertise au groupe Marriott pour satisfaire une clientèle business exigeante tout en optimisant la gestion de l’énergie du bâtiment.
L’hôtel Moxy a été créé à partir de la réhabilitation complète d’un ancien établissement. L’ensemble a été rénové et réagencé avec une installation électrique 100% Schneider Electric. Aujourd’hui, aux 4e et 5e étages du bâtiment central de l’aéroport, entre les deux terminaux, l’hôtel compte 123 chambres, un espace bar restaurant, deux salles de réunions et une salle de fitness.
Une installation électrique en réponse aux consignes environnementales
Béaux Electricité a équipé l’hôtel d’une Gestion Technique du Bâtiment (GTB) Schneider Electric appelée EcoStruxure Building Operation, première plateforme ouverte et innovante pour le bâtiment. C’est une solution basée sur l'Internet des Objets (IoT). Elle permet de transformer les bâtiments de tous types en bâtiments connectés. Et dans ce cas précis, de régler individuellement la climatisation dans les chambres, de couper une fonctionnalité à distance ou la mettre en marche si nécessaire et de piloter les pompes à chaleur (deux pour le chauffage et deux pour l’eau chaude sanitaire), pour garantir un fonctionnement optimal de l’hôtel. Afin de limiter la consommation d’énergie, la direction de l’établissement a ainsi réglé automatiquement la température des chambres à 19°C en hiver et 26°C en été.
« Pour Moxy, nous avons choisi les solutions Schneider Electric car elles répondaient parfaitement aux attentes, » résume Anthony Béaux, Business manager.
La GTB permet également une vision globale de la consommation énergétique de l’hôtel, que ce soit le CVC (chauffage, ventilation et climatisation) ou l’éclairage, grâce à un relevé quotidien des informations sur l’état des 150 éclairages d’ambiance et de leurs variations, des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur. Des alertes sont transmises en cas d’incidents.
« Jusqu’à présent, ce sont des petites alertes : on corrige les problèmes et tout repart comme si de rien n’était. Pour les défauts plus importants, c’est vraiment un atout d’avoir cette GTB parce qu’on obtient les informations en temps réel, ce qui nous permet de faire appel rapidement à notre prestataire de service pour intervenir au plus vite. Les clients profitent ainsi d’un bien-être sans fausse note dans l’hôtel. » précise Clément Fouré, responsable technique de l’Hôtel Moxy.
Pour cette installation qui devait être à la fois techniquement pointue et simple à piloter, Béaux Electricité s’est appuyé sur un EcoXpert en domotique.
« Nous travaillons en partenariat avec les électriciens pour l’étude, l’intégration et la programmation, et nous formons le client final pour l’exploitation, » résume Gilles Cresci, gérant de Domotiqa.
Résultat : par exemple des ambiances lumineuses qui répondent au doigt et à l’œil, à l’occupation, aux mouvements et se plient aux circonstances (éclairage adapté en cas d’alerte de sécurité).
La vision du groupe Marriott de concevoir un hôtel sobre et respectant l’environnement est plus que validée dans le contexte actuel.
« Le défi est relevé, » explique Alexandre Laidet, Responsable Grands Comptes Segment Hôtels chez Schneider Electric. « Les solutions d’efficacité énergétique installées dans l’hôtel Moxy ont permis d’accueillir de plus en plus de clients, lorsque la situation sanitaire s’est normalisée, sans pour autant augmenter la facture d’électricité et tout en bénéficiant d’un confort optimal. »
Une réalisation complète, pensée pour le confort des clients
L’objectif du Moxy est de répondre aux besoins de ses clients particulièrement exigeants. Une fois dans sa chambre, le client est libre de gérer la température de sa climatisation et de son chauffage à partir de l’écran tactile du thermostat intelligent, qui agit en tant que "Room Controller". D’autant plus que 5 langues sont proposées pour modifier les instructions de l’écran.
Outre le logiciel EcoStruxure Building Operation, les chambres du Moxy sont équipées d’appareillages Odace. Leur teinte gris anthracite, très élégante, est en accord avec le thème général du cinéma de l’hôtel. L’éclairage des parties communes est géré par un écran KNX Multitouch Pro qui rassemble plusieurs fonctionnalités : la gestion des volets roulants, des températures des climatisations… Et ce n’est pas tout puisque tous les tableaux électriques sont de la marque Schneider Electric : tableau général, tableaux divisionnaires et tableautins compris, ainsi que l’onduleur de sécurité.
Une réalisation complète de l’installation électrique par Schneider Electric, aux bénéfices des gérants comme des occupants de l’hôtel Moxy !