Schneider Electric lance le Lexium MDrive, un nouveau moteur pas à pas hybride qui accroît la performance des machines

Un moteur intégré et compact offrant des fonctionnalités en boucle fermée pour plus de performances et de gains énergétiques

Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce la commercialisation du Lexium MDrive, son nouveau moteur pas à pas pour les applications de mouvement doté de la technologie hMT (Hybrid Motion Technology).

Lexium MDrive, le moteur pas à pas hybride fournissant de la fiabilité à une large variété d'applications de mouvement

Tout-en-un, le Lexium MDrive se compose d‘un moteur pas à pas, d‘un variateur, d‘un contrôleur et d'un codeur en option pour une utilisation en boucle fermée hMT. Intégré, programmable et pouvant être mis en réseau, il répond aux besoins de contrôle de mouvement avancés et précis pour des applications de positionnement et contribue à réduire les coûts, la consommation énergétique, ainsi que l’encombrement.

hMT est une technologie hybride brevetée qui surveille la position de l’arbre moteur en temps réel afin de prévenir les pertes de synchronisation. Avec cette technologie, le système bénéficie de fonctionnalités optimisées telles que le contrôle en boucle fermée, le contrôle variable du courant et du couple. Ces contrôles précis du moteur répondent aux besoins d'une vaste étendue d'applications industrielles dans des domaines tels que l'emballage, l'étiquetage, la manutention, les tests automatisés, les contrôles, les applications des sciences de la vie et de mesure.

Dotés de connecteurs M12 - IP65 particulièrement adaptés aux environnements industriels, les moteurs Lexium MDrive proposent des bus de terrain CanOpen ainsi que les versions Ethernet industrielles Modbus TCP, EtherNet/IP et Profinet. Le pilotage est disponible aussi en fréquence et direction ou par entrées/sorties en mode séquence de mouvement.

Caractéristiques techniques

  • Multi réseaux CANopen, Profinet, EtherNet /IP, Modus TCP, RS422/485
  • Pilotage en fréquence et direction
  • Motion séquence programmable
  • Indice de protection IP65 ou IP20
  • Boucle fermée avec codeur (hMT technologie)
  • Entrées/sorties opto isolées 24VDC
  • Connectique industrielle ou sur bornier
  • Logiciel de programmation gratuit

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :