Schneider Electric, le leader dans la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et des automatismes, continue de relever les défis de la gestion des infrastructures informatiques hybrides avec le Micro Data Center EcoStruxure série R 42U moyenne densité. En élargissant sa gamme de micro-datacenters renforcés, Schneider Electric offre aux professionnels et aux fournisseurs de solutions informatiques, une solution clé en main, complétement intégrée, simple à acheter et déployer.
Optimisé pour les applications informatiques distribuées dans les sites industriels, le nouveau micro-datacenter est livré complètement pré configuré pour un déploiement rapide. Il est doté de grandes roulettes pour un déplacement facile.
« Les environnements industriels ne sont pas optimisés pour l’edge computing, c’est pourquoi il est essentiel d’avoir des systèmes informatiques compatibles avec ces nouveaux besoins », a déclaré Jean-Baptiste Plagne, vice-Président Offer Management, Rack & Edge Systems, Energy Management chez Schneider Electric. « Ce micro-datacenter, d’un poids de 905 kg, est adapté aux environnements industriels avec son armoire, son système de refroidissement, sa sécurité et son alimentation. C’est une solution innovante qui répond aux attentes de l’industrie ».
L’Edge computing est en pleine croissance et ce nouveau modèle de moyenne densité, 42U, répond entièrement aux attentes des professionnels et des fournisseurs de solutions informatiques de trois façons.
Armoire robuste et sécurisée pour un déploiement sur site -Parfaite pour les environnements industriels 4.0, l’armoire étanche et sécurisée protège de la poussière et de l'humidité. Elle peut accueillir les équipements informatiques avec une flexibilité d'alimentation, de refroidissement et une surveillance à distance. Boîtier scellé classé NEMA 12/IP54.
Facile à commander à et déployer – C’est une solution clé en main qui inclut l’alimentation électrique, le refroidissement, la sécurité et la gestion, ce qui facilite la livraison, l’installation, le déploiement et l’évolutivité.
Surveillance à distance – Il est doté d’un onduleur APC Smart-UPS de haute performance permettant une surveillance et une gestion à distance en tout lieu et à tout moment, afin d’optimiser les performances.
Disponibilité du nouveau micro-datacenter
EcoStruxure Micro-datacenter Séries R, 42U, moyenne densité est désormais disponible en Europe. Il peut être commandé auprès des partenaires informatiques ou directement chez Schneider Electric.
Pour en savoir plus sur cette gamme de produits innovants, visitez se.com.