Schneider Electric annonce la nouvelle génération d’EcoStruxure Building, la première plateforme ouverte et innovante pour le bâtiment

·La nouvelle plateforme intelligente de bâtiments permet d’optimiser le confort et la productivité des personnes tout en maximisant l’efficacité énergétique et en augmentant la valeur des bâtiments
·L’architecture IP de bout en bout d’EcoStruxure Building permet de connecter rapidement les appareils via l’IoT pour accélérer la mise en service et les changements
·L’application EcoStruxure Building Advisor fournit une maintenance conditionnelle sur plusieurs sites, permettant ainsi de résoudre à distance jusqu’à 80 % des problèmes des bâtiments
·EcoStruxure Building Operations 2.0 a été enrichi du meilleur de la cybersécurité dans sa catégorie et apporte dix fois plus d’évolutivité dans le suivi et le contrôle
·Avec les contrôleurs IP SmartX et les capteurs SmartX, l’ingénierie est 30 % plus efficace et la mise en service 20 % plus rapide

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce aujourd’hui l’arrivée de la nouvelle génération d’EcoStruxure Building, la première plateforme ouverte et innovante dans le secteur du bâtiment.

Avec son architecture IP ouverte de bout en bout, EcoStruxure Building permet une connectivité rapide aux appareils de l’IoT (Internet des objets) et donc une mise en service rapide des changements. La plateforme apporte en outre un contrôle réparti et une collaboration entre les systèmes du bâtiment et les systèmes et appareils tiers. Sa couche d’applications, d’outils d’analyse et de services permet de réaliser des analyses fines et de prendre en temps réel des décisions éclairées.

EcoStruxure Building augmente la valeur des bâtiments jusqu’à +15 % sur le bâti et jusqu’à 6 % de valeur locative supplémentaire.

Pour les développeurs, les intégrateurs de systèmes et les membres du programme de partenariats EcoXpert de Schneider Electric, EcoStruxure Building a été conçu pour permettre un déploiement jusqu’à 30 % plus rapide, à travers :

  • Smart Connector, une plateforme de développement de nouvelles fonctionnalités système et d’applications ;
  • Enterprise Central qui permet dix fois plus d’évolutivité lors de l’agrandissement de sites ;
  • La mise en service mobile, une ingénierie efficace et des applications de développement qui assurent la vitesse, la répétabilité et la cohérence des projets.

« Cette année, Schneider Electric s’est clairement démarqué dans notre rapport sur les logiciels d’optimisation des installations, a déclaré Derrek Clarke, analyste chez Verdantix. Désormais, avec la nouvelle génération d’EcoStruxure Building, Schneider Electric va plus loin encore dans l’innovation et fait franchir une étape supplémentaire à l’efficacité opérationnelle des bâtiments. Les entreprises aux opérations complexes qui souhaitent assurer l’évolutivité de leurs systèmes de gestion des bâtiments feraient bien d’insérer Schneider Electric dans la liste de leurs fournisseurs privilégiés. »

Principales nouveautés d’EcoStruxure Building :

  • EcoStruxure Building Advisor fournit automatiquement une maintenance conditionnelle sur plusieurs sites permettant ainsi de résoudre à distance jusqu’à 80 % des problèmes des bâtiments. Elle diminue la maintenance non planifiée de 29 %, réduit les coûts énergétiques jusqu’à 30 % et permet d’atténuer les plaintes des occupants de 33 % en moyenne
  •  EcoStruxure Building Operations 2.0 est doté du meilleur de la cybersécurité et apporte une expérience utilisateur personnalisée via une station Web et des applications mobiles réactives. Elles permettent de déployer tous les appareils via un accès véritablement mobile. Le serveur de supervision Enterprise Central renforce les capacités de suivi et de contrôle, en portant le nombre de serveurs de plus de 200 jusqu’à plus de 2 500 unités pour les grandes entreprises installées sur plusieurs sites. La plateforme ouverte normalisée fournit aux intégrateurs système des données exploitables grâce à des tableaux de bords faciles à mettre en place. Elle comprend également des offres intégrées d’IP supplémentaires pour les bâtiments à destination commerciale, notamment :
  • SmartX IP Controllers et SmartX Living Space Sensors, des contrôleurs et capteurs multitâches de nouvelle génération qui tirent parti des normes en vigueur et des protocoles ouverts basés sur les IP qui améliorent de 30% l’efficacité de l’ingénierie et accélèrent de 20% la mise en service.

« Nous sommes fiers de lancer la nouvelle génération d’EcoStruxure Building car cette plateforme offre de très nombreuses avancées aussi bien pour les clients que pour nos partenaires, pour une véritable réinvention des bâtiments, a commenté Laurent Bataille, Directeur général de la division EcoBuilding. Elle permet non seulement d’améliorer l’efficacité énergétique mais aussi l’intégration, l’exploitation et l’ingénierie. Elle renforce le confort et la productivité des occupants des bâtiments, ce qui est crucial pour attirer et fidéliser les jeunes générations d’employés. Enfin, comme EcoStruxure Building est évolutive et parée pour l’avenir grâce à son architecture IP, la plateforme permet aux propriétaires et aux promoteurs d’augmenter la valeur de leurs actifs immobiliers sur le long terme. »

EcoStruxure Building fait partie de l’architecture EcoStruxure de Schneider Electric. EcoStruxure™ est l’architecture et la plateforme de système ouverte, interopérable et compatible IoT (Internet des Objets) de Schneider Electric. EcoStruxure™ apporte davantage de valeur en termes de sécurité, de fiabilité, d’efficacité, de durabilité et de connectivité. EcoStruxure™ s’appuie sur les avancées en matière d’IoT, de mobilité, de détection, de cloud, d’analyse et de cybersécurité pour offrir de l’innovation à tous les niveaux, des produits connectés aux applications, outils d’analyse et services, en passant par le contrôle périphérique. EcoStruxure™ est présente dans plus de 480 000 installations, avec le soutien de plus de 20 000 intégrateurs de systèmes, et connecte plus de 1,5 million d’actifs.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :