Schneider Electric annonce le lancement de la nouvelle génération d’EcoStruxure Power pour exploiter toute la puissance du numérique pour la distribution électrique
Rueil-Malmaison, France
29/03/2018
·L'enrichissement de l’architecture EcoStruxure Power compatible IoT renforce les capacités en gestion de l’énergie pour plus d’efficacité opérationnelle et de fiabilité
·Les derniers produits connectés permettent de collecter et gérer numériquement des données 24/7, avec 2 fois plus de précision que les normes actuelles pour davantage d’efficacité opérationnelle tout au long du cycle de vie
·Les nouvelles versions des logiciels de suivi et de contrôle de l’énergie apportent une fiabilité système sans précédent et permettent d'assurer une gestion multisite qui réduit les coûts énergétiques de 10 % supplémentaire
·EcoStruxure Advisor délivre des informations clés pour assurer une maintenance proactive et prédictive, en traitant les données de 82 000 points connectés sur plus de 500 sites
Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce le lancement de plusieurs nouvelles solutions visant à renforcer son architecture numérique de gestion de l’énergie EcoStruxure Power et à apporter davantage de valeur aux professionnels du secteur de l’électricité, notamment les installateurs, les bureaux d’études, les tableautiers et leurs clients finaux. EcoStruxure Power fait partie de l’architecture EcoStruxure, une architecture ouverte et interopérable et compatible IoT (Internet des Objets) pour les clients du bâtiment, des réseaux électriques, de l’industrie et des centres de données. Elle regroupe dans un même ensemble intégré les produits connectés de Schneider Electric, auxquels viennent s’ajouter des dispositifs de contrôle répartis, des applications, des outils d’analyse et des services, qui couvrent l’ensemble des besoins de la distribution électrique.
Quel que soit leur secteur d'activité, toutes les entreprises exigent aujourd’hui une efficacité opérationnelle accrue et conforme aux normes et réglementations les plus récentes. Avec EcoStruxure Power, Schneider Electric tire parti de l’IoT et des technologies numériques pour permettre à ses partenaires de livrer leurs projets dans les temps et pour un coût moindre. Grâce à son intégration ouverte et aux opérations et analyses qu'elle permet d'effectuer en temps réel, la plate-forme EcoStruxure Power apporte aux clients de nombreux secteurs d'activité une meilleure fiabilité, sécurité et efficacité.
L’Innovation Summit de Schneider Electric, organisé à Paris les 5 et 6 avril 2018, donne à plus de 5 000 clients, experts et partenaires l'occasion de découvrir les derniers développements et les nouvelles applications de la plateforme EcoStruxure Power. Philippe Delorme, Directeur général de l’activité Building & IT, déclare : « Les dernières solutions EcoStruxure Power permettent à nos partenaires et clients de tirer parti de l’intelligence numérique tout au long du cycle de vie d'un bâtiment – ils peuvent ainsi exploiter pleinement tout le potentiel de leur système de distribution électrique. »
Innover sur trois niveaux
EcoStruxure Power offre l’ensemble de solutions le plus complet du secteur en matière de technologies interopérables reliées au cloud et/ou sur site, structurées autour de ses trois principaux niveaux d’innovation technologique :
- Au niveau de base se trouve une gamme étendue de produits connectés bénéficiant de la puissance du numérique pour collecter et gérer des données afin d'assurer une connectivité 24/7, apportant ainsi plus d’intelligence et d’efficacité aux opérations. Parmi eux figurent les nouveaux modèles ION9000 et Easergy P3. Le compteur ION est le compteur électrique le plus précis au monde. Il intègre des fonctions programmables, comme les fonctions de contrôle des disjoncteurs et d'effacement des pics de consommation. Le relais de protection numérique moyenne tension Easergy P3 et son application intelligente ont été conçus pour permettre une configuration simple et être installés et exploités en toute sécurité.
- Le deuxième niveau regroupe les dispositifs de contrôle répartis qui contrôlent les opérations en temps réel, sur site ou via le cloud. Avec la dernière version d’EcoStruxure Power Monitoring Expert 9.0 et d’EcoStruxure Power SCADA Operation 9.0, les opérateurs peuvent gérer et analyser les actions et événements à partir d'une plateforme IdO évolutive qui intègre les dernières innovations en termes d’analyse des incidents et de gestion multisite et est conforme à la norme de cybersécurité IEC 62443.
- Au troisième niveau se trouvent les applications, les outils d’analyse et les services qui permettent de prendre en temps utile des décisions éclairées afin de garantir la fiabilité, réduire les coûts et améliorer l'efficacité. EcoStruxure Power Advisor est un service basé sur le cloud qui effectue des vérifications régulières du système afin d’identifier des erreurs de configuration et des problèmes de qualité de l'énergie, pour ensuite proposer des recommandations. EcoStruxure Asset Advisor effectue des analyses prédictives au travers du suivi de l'état de fonctionnement de produits connectés jouant un rôle critique. Son association unique reliant sous la forme d'un service les technologies de l'IdO et du cloud avec des experts de Schneider Electric, permet aux clients d’exécuter des opérations de maintenance à la fois plus préventives, plus prédictives et plus proactives. Aujourd’hui, EcoStruxure Asset Advisor est proposé sur le marché français sous la forme d’un service basé sur des données, disponible 24h/24 et 7 jours sur 7. Il est également disponible via trois autres bureaux d’assistance situés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde qui fournissent déjà des solutions de maintenance prédictive. En 2018, le service EcoStruxure Asset Advisor sera également lancé en Chine et en République tchèque.
En tant qu'élément de la plateforme EcoStruxure de Schneider Electric, EcoStruxure Power est une architecture ouverte, compatible avec l’IoT et interopérable qui s'adresse à tous les clients utilisant des équipements basse et moyenne tension. EcoStruxure Power apporte davantage de valeur en termes de sécurité, de fiabilité, d’efficacité, de durabilité et de connectivité. EcoStruxure Power s’appuie sur les avancées en matière d’IoT, de mobilité, de détection, de cloud, d’analyse et de cybersécurité pour offrir de l’innovation à tous les niveaux, des produits connectés aux applications, outils d’analyse et services, en passant par le contrôle périphérique. EcoStruxure™ est présente dans plus de 480 000 installations, avec le soutien de plus de 20 000 intégrateurs de systèmes, et connecte plus de 1,5 million d’actifs.
France