Schneider Electric apporte de nouvelles fonctionnalités à sa solution de gestion de l’énergie Wiser
Rueil-Malmaison, France
08/06/2015
- Pilotage complet du système de chauffage à eau chaude
- Contrôle des températures pièce par pièce et à distance
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration permanente, Schneider Electric continue de faire évoluer Wiser, sa solution de gestion de l’énergie et du confort dans l’habitat, en proposant de nouveaux produits et fonctionnalités.
Piloter le circuit de chauffage, de bout en bout
La gamme Wiser s’enrichie d’un module de pilotage chaudière et de vannes thermostatiques. Ces éléments permettent désormais à l’utilisateur de contrôler l’ensemble d’une boucle de chauffage à eau chaude. Comme tous les éléments de la famille Wiser, ces produits communiquent sans fil avec le contrôleur Wiser de la maison.
La vanne thermostatique Wiser s’installe en lieu et place de la tête de vanne existante. Elle ouvre et ferme automatiquement l’arrivée d’eau chaude du radiateur. De plus, elle est en mesure de calculer et de mémoriser l’inertie de la pièce dans laquelle elle est installée, et donc le temps de chauffe nécessaire pour atteindre la température souhaitée. Par ailleurs, la tête de vanne Wiser coupe automatiquement le radiateur en cas de fenêtre ouverte et dispose d’une sécurité enfant qui bloque les touches « + et - ».
Le module chaudière offre quant à lui, un pilotage complet de la boucle d’eau chaude en fonction de la consigne de chaque pièce. Il permet la programmation et le pilotage à distance de la chaudière ou de la pompe à chaleur (PAC).
Wiser devient ainsi le seul système capable de contrôler l’ensemble du système de chauffage à eau chaude en fonction des programmations des pièces. L’utilisateur a la possibilité de paramétrer la température souhaitée pièce par pièce. La chaudière se met en marche lorsqu’elle est sollicitée, et est ensuite désactivée par le système dès que possible afin d’optimiser la consommation d’énergie.
Grâce à ces nouvelles évolutions, dédiées aux systèmes de chauffage par boucle d’eau chaude, les avantages pour l’usager sont nombreux :
- Un meilleur confort avec la juste température souhaitée, au moment voulu, pièce par pièce.
- Une réduction de la facture d’énergie grâce aux vannes thermostatiques qui pilotent les radiateurs en fonction des besoins réels de chaque pièce.
- Un fonctionnement optimal de la chaudière, qui s’active selon les consignes de température données par l’utilisateur depuis son application Wiser.
- Une programmation très simple à distance via l’application pour smartphone.
Schneider Electric a également procédé à une mise à jour du logiciel Wiser qui améliore certaines de ses fonctionnalités : alertes et programmation sur smartphone, système de communication, optimisation des consommations d’énergies, etc.
Les vannes thermostatiques peuvent être placées dans toutes les pièces de la maison ; elles sont connectées sans fil au contrôleur Wiser, tout comme le module chaudière.
Wiser, un système complet de gestion de l’énergie dans l’habitat
Wiser permet aux occupants d’un logement de mesurer leurs consommations d’énergie grâce à des capteurs, et de la visualiser sur smartphone, tablette ou PC. Il permet également de contrôler des appareils branchés sur les prises pilotées Wiser. L’utilisateur peut en outre créer des scénarii (température des pièces, contrôle des appareils) qui simplifient son quotidien et lui donnent la possibilité de réaliser jusqu’à 30 % d’économies d’énergie.
« En France, 17 millions de foyers sont équipés d’un système de chauffage à eau chaude. Or il représente en moyenne 62 % de la consommation d’énergie d’un logement. Si l’on ajoute à cela les prises électriques et la production d’eau chaude sanitaire, Wiser permet désormais d’adresser 90 % des postes de consommation d’énergie d’une habitation. Et c’est le seul système du marché capable de piloter l’ensemble de la boucle de chauffage à eau chaude, en fonction des programmations des pièces, et non plus en agissant seulement sur la chaudière. La gestion du chauffage est beaucoup plus simple et concrète pour l’utilisateur. », conclut Mickaël Sagnes, Chef de produits domotique de Schneider Electric France.
France