Schneider Electric déploie sa technologie EcoStruxure™ pour la Santé dans la clinique de Courlancy, au service des soins médicaux de demain
Rueil-Malmaison
25/10/2018
- Schneider Electric a installé ses solutions EcoStruxure pour la Santé dans la clinique construite par le groupe Courlancy à Reims-Bezannes, l’un des plus grands établissements de santé de France.
- La technologie développée par le Groupe permet l’émergence d’un pôle d’excellence regroupant, sur un même site, de nombreuses spécialités médicales.
Schneider Electric, le spécialiste mondial de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a fourni les équipements nécessaires à la distribution électrique de la polyclinique construite par le groupe Courlancy sur le site de Reims-Bezannes, l’une des plus grandes de France. Le Groupe confirme, avec ses solutions EcoStruxure pour la Santé, son rôle de partenaire clé dans le développement des infrastructures médicales de demain.
Les établissements de santé, notamment les hôpitaux et les cliniques, représentent des environnements critiques quant à l’approvisionnement en énergie : fiabilité des performances et continuité de l’alimentation électrique doivent en effet être assurées en toutes circonstances. Il en va, entre autres, de la vie des patients.
Conscient de ces enjeux vitaux, Schneider Electric a réalisé les installations électriques de l’ensemble des bâtiments, avec ses solutions EcoStruxure pour la Santé. Ces dernières, pensées notamment pour améliorer l’efficacité des infrastructures médicales et assurer une meilleure prise en charge des patients, proposent une architecture IoT conçue par le Groupe pour garantir la sécurité des personnes et la qualité du travail du personnel.
Un défi de taille
La dimension de l’établissement ainsi que la multiplicité des disciplines médicales qui y sont pratiquées (réanimation, soins intensifs, cardiologie interventionnelle, chirurgie ambulatoire, urologie, ORL, ophtalmologie, chirurgie viscérale, thoracique et vasculaire) ont fait de l’installation des équipements électriques un véritable défi. Les nombres sont éloquents : 45 000 mètres carrés de bâtiments sur un site de 8 hectares, 10 600 mètres carrés de locaux réservés aux consultations, à l’imagerie médicale et à des laboratoires intégrés, 396 lits et 23 blocs opératoires.
Les équipements conçus par Schneider Electric permettent notamment d’assurer la parfaite continuité de l’alimentation électrique, pour l’ensemble de la clinique et tout particulièrement pour les zones critiques, où sont pratiquées les interventions chirurgicales. Ce besoin répond à un objectif réglementaire (norme internationale IEC 60364-7-710), mais également à un impératif de sécurité pour les patients et de sérénité pour l’ensemble des personnels de santé travaillant sur le site.
L’écran Magelis, pour un pilotage optimal zones médicales critiques
Cet équipement, installé dans la polyclinique de Courlancy, permet non seulement aux chirurgiens et infirmières d’être alertés en temps réel et de visualiser, sur écran tactile, toutes les remontées d’informations (surpressions dans les blocs opératoires par exemple), mais également d’adapter le fonctionnement des salles en fonction du taux d’occupation (plein régime ou débit minimum). L’installation peut être commandée à distance, pour une gestion optimale des locaux.
Fabrice Broutin, Directeur Segment Santé de Schneider Electric France, souligne l’importance des solutions EcoStruxure pour la Santé dans le secteur médical : « Les solutions conçues par Schneider Electric pour les établissements médicaux permettent d’assurer non seulement un pilotage optimal des bâtiments, mais également des conditions d’accueil et d’exercice idéales pour les patients et les soignants. La technologie Schneider Electric, parce qu’elle répond aux standards les plus élevés, participe à l’excellence des soins pratiqués dans les hôpitaux et les cliniques. Celle de Courlancy en est un symbole. »
Florian Freret, Directeur immobilier du groupe Courlancy Santé, l’affirme : « Les solutions EcoStruxure pour la Santé permettent d’assurer une meilleure prise en charge des patients. Améliorant l’efficacité, c’est un véritable bénéfice pour une structure comme Courlancy Santé, dédiée aux soins, au confort et au bien-être des patients. »
Schneider Electric et Courlancy, deux acteurs au service de la santé de demain
Le groupe Courlancy souhaitait, avec la polyclinique de Reims-Bezannes, créer un pôle d’excellence pour les habitants du département de la Marne : munie d’installations dédiées aux soins de maternités, l’établissement permettra d’accompagner 4 000 naissances par an et de rassembler, sur un même site, de multiples spécialités médicales. La clinique a, par ailleurs, reçu le label Haute Qualité Environnementale (HQE), symbole de l’engagement du Groupe dans une politique RSE ambitieuse. La vision de Courlancy rejoint donc logiquement celle de Schneider Electric, entreprise mue par cette même volonté de respecter les standards les plus élevés dans le domaine technologique.
France