Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric dévoile le futur de l’industrie sur tablette grâce à son système de réalité augmentée : EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

  • La réalité augmentée au service des usages des opérateurs de l’industrie
  • Des informations localisées plus rapidement grâce à un accès immédiat et ciblé sur le terrain
  • Une vision simplifiée des historiques, des variables, documents, indicateurs de performance
  • Détection sécurisée et rapide des anomalies

Rueil-Malmaison (France), le 19 août 2019 – Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a le plaisir d'annoncer le lancement d'EcoStruxure Augmented Operator Advisor. Ce logiciel de réalité augmentée superpose des données en temps réel et des objets virtuels sur des armoires ou des machines, permettant aux opérateurs et aux techniciens d'accéder immédiatement aux informations pertinentes.

Une interface en réalité augmentée pour une vision globale instantanée des process et une meilleure efficacité pour les opérateurs de maintenance

Aujourd’hui la réalité augmentée est un processus qui a trouvé une nouvelle place dans le domaine de l’industrie. Il s’agit d’une combinaison entre réalité et informations virtuelles, permettant de clarifier des phénomènes pour les transposer à l'échelle réelle.

EcoStruxure Augmented Operator Advisor combine des informations dynamiques locales et contextuelles pour offrir aux opérateurs une vue combinée entre l'environnement existant dans l’usine (machines, armoires…) et des objets virtuels.

La réalité augmentée permet ainsi de :

  • localiser l'information plus rapidement grâce à un accès immédiat et ciblé sur le terrain, 
  • réduire les temps d’arrêt grâce à l’ouverture virtuelle des armoires électriques,
  • simplifier la localisation des équipements nécessitant une intervention,
  • guider l’opérateur dans les procédures à suivre grâce à la précision de la localisation instantanée et à la disponibilité des instructions.

L'interface donne accès à des informations telles que les variables de processus, la base de données SQL, les documents ouverts, les schémas électriques ouverts, les pages Web ouvertes, les instructions, les notes et les vidéos.

De cette façon, opérateurs et techniciens peuvent accéder immédiatement aux informations pertinentes et ainsi éviter des temps “d'arrêt machine” inutiles et coûteux. Les travaux d'entretien et de réparation sont donc réalisés de manière plus efficace.

Une plateforme interopérable pour capitaliser sur la digitalisation de l’industrie

En identifiant les besoins personnels des clients, les experts de Schneider Electric proposent une offre personnalisée afin de développer des applications de réalité augmentée sur mesure. Grâce à son architecture plug-and-play, EcoStruxure Augmented Operator Advisor donne accès aux automates (Schneider Electric et concurrents) via tous les systèmes d'architecture, ainsi qu'aux bases de données SQL. L’interface fonctionne sur tablettes sous iOS®, Android™ et Windows®.

Pour les entreprises, ce système répond à l’enjeu de capitaliser sur le digital pour dégager des résultats de productivité en améliorant l’efficacité de leurs process. Petit à petit, il s’agit également de débloquer de nouveaux modèles de production dans le but de faire évoluer les pratiques, les procédures de fonctionnement et la résolution des problèmes dans un avenir proche.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :