Schneider Electric et Wattsense lancent une Box IoT pour la digitalisation du bâtiment
Rueil-Malmaison, France
10/02/2021
- Piloter les automatismes du bâtiment en toute simplicité avec une Box IoT pour collecter des données et contrôler les équipements via le Cloud
- Faciliter et accélérer la rénovation énergétique des bâtiments par des mesures digitales simples et adaptées
Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a signé un partenariat avec l'entreprise technologique lyonnaise Wattsense, pour mettre au point une solution de GTB “Light”, simple et interopérable, spécialement conçue pour l'efficacité énergétique et le développement durable des petits bâtiments. Une solution compétitive, facile à mettre en œuvre afin de limiter les coûts d’intégration et la gêne que pourraient occasionner les travaux dans un site occupé.
Une solution adaptée aux préoccupations de la rénovation
Une grande majorité des bâtiments de petite et moyenne taille (moins de 5000 m²) n’est pas équipée de Gestion Technique du Bâtiment (GTB), un système informatique permettant d’en piloter le fonctionnement et d’effectuer la gestion et le monitoring des équipements comme la climatisation, le chauffage, la ventilation, l'éclairage, les systèmes d'alimentation énergétique, etc.
Olivier Delepine, Vice-Président Building & Channels chez Schneider Electric, explique : « On estime que seulement 1% des bâtiments tertiaires sont rénovés chaque année en France. Mais le secteur évolue et tend indéniablement vers une mise en conformité au regard des dernières évolutions réglementaires. Le Décret Tertiaire en France (qui concerne les bâtiments de plus de 1000m2) et le décret européen BACS (Building Automation & Control Systems) imposent de réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments tertiaires et recommandent notamment d’équiper les bâtiments de systèmes de supervision. L’objectif étant d’optimiser le fonctionnement des matériels énergivores (chauffage, climatisation, ventilation, éclairage notamment), d’en réduire la consommation et d’améliorer considérablement leur impact environnemental.»
La Box IoT Wattsense x Schneider Electric permet de respecter les obligations légales actuelles et futures en matière de pilotage des bâtiments de taille intermédiaire (agences bancaires, magasins, écoles, copropriétés…) et favorise l'adoption de pratiques performantes de gestion énergétique par ces bâtiments qui représentent plus de 80% du parc français.
« Grâce à l’apport de Wattsense, notre offre existante s’enrichit d’une solution IoT abordable et rapide à implémenter, avec un minimum d’impact sur l’installation existante, permettant d’apporter une réponse ciblée aux demandes d’optimisation de l’énergie dans les bâtiments de taille intermédiaire », affirme Julien Bongars de Vaudeleau, Gérant d'offres Digital Building chez Schneider Electric.
« Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec une entreprise leader qui partage notre vision et nos convictions ; notre solution commune de GTB light est complètement en phase avec les priorités du plan de relance et les enjeux de la transformation énergétique. », déclare Louis Vermorel, CEO de Wattsense.
Une solution compétitive et facile à mettre en œuvre
La Box représente une solution économique, cybersécurisée et interopérable avec les principaux protocoles de communication de terrain existants (notamment un réseau LoRaWAN privé) ainsi qu’avec les solutions IT hébergées sur le Cloud.
La Box, qui dispose d’une interface simple et intuitive pour superviser et piloter les équipements techniques du site, permet notamment :
- d’intégrer plus de 600 objets connectés dans sa bibliothèque,
- de remonter des équipements LoRa (technologie de communication « Long Range » permettant de communiquer entre deux points sur de longues distances, sans fil) pour limiter le temps d’intervention et l’impact sur un site occupé,
- d’assurer la résilience du système grâce à une sauvegarde automatique de la configuration, laquelle peut être hébergée sur le Cloud et rechargée à tout moment,
- d’offrir une solution sécurisée, séparée du réseau informatique du client.
Pour assurer l’interprétation des données, la Box peut être aisément couplée avec une solution de monitoring énergétique permettant la mise à disposition facile des données sur site, sur le Cloud ou sur le système d’hypervision d’un facility manager.
Les bâtiments pourront ainsi être transformés en bâtiments intelligents de manière rentable, en économisant des semaines de déploiement et en réduisant les coûts d'exploitation.
France