Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric fait d’eConversion le paramétrage par défaut de ses onduleurs Galaxy

Rueil-Malmaison, France

10/11/2022

Télécharger le PDF
  • Augmenter la durabilité des datacenters et des environnements critiques
  • Le mode eConversion permet de réduire par trois la consommation électrique des onduleurs (UPS), avec un rendement de plus de 99 %, sans compromettre la disponibilité.
  • eConversion est conforme à la classe 1 de la norme IEC® 62040-3, qui est le niveau maximal de protection et correspond à un UPS Double Conversion  
  • Schneider Electric continue de prouver son leadership en matière de développement durable en étant le premier fabricant à déployer des onduleurs triphasées haute efficacité de manière standard oint 3

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce aujourd'hui le lancement d’une version améliorée d'eConversion (anciennement appelée ECOnversion), le mode de protection généralement recommandé par l'entreprise pour assurer une durabilité accrue de ses onduleurs triphasés Galaxy V Series. Après des années de validation tests sur le terrain, depuis le 31 mai 2022, tous les onduleurs de la série Galaxy Vsont expédiés aux clients avec une configuration eConversion par défaut.

Dans un contexte où le coût de possession et le développement durable sont des problèmes récurrents, Schneider Electric est la seule entreprise à offrir cette combinaison unique et brevetée de performance et d'efficacité. Le mode eConversion offre le plus haut niveau de protection des charges critiques (classe 1 certifiée norme IEC® 62040-3) et permet d'économiser jusqu'à trois fois le prix de l'onduleur. Il fournit une alimentation de secours indispensable aux environnements informatiques et industriels non informatiques, tels que les applications industrielles de pointe. Le mode eConversion de la série Galaxy V assure une protection électrique fiable et permet d’atteindre des niveaux de performance environnementale jamais égalés.

Depuis son déploiement en 2014, la technologie eConversion a été adopté par des milliers de clients à travers le monde, qui l'utilisent en permanence pour protéger leurs charges critiques.

« En faisant d'eConversion le mode par défaut des onduleurs triphasés de la série Galaxy V, nous espérons économiser près de 175 GWH d'électricité par an, soit l'équivalent de l'énergie produite par environ 60 000 installations solaires sur les toits » a déclaré Mustafa Demirkol, Vice President Data Center Systems, Offer Management and Marketing, Energy Management chez Schneider Electric. « Nous sommes impatients d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité tout en réduisant leurs dépenses en électricité et les émissions de carbone correspondantes ».

Le mode haute efficacité atténue l'impact de la hausse des coûts de l’énergie

D’après la Banque mondiale, les prix de l'énergie devraient augmenter de plus de 50 % en 2022 avant de diminuer en 2023 et 2024. L'utilisation d'eConversion permet aux clients d'atténuer en partie les coûts de l’électricité et l'impact environnemental de l’équipement, tout en continuant à bénéficier du plus haut niveau de protection des charges critiques (classe 1 certifiée norme IEC® 62040-3). Grâce au calculateur d’économies d’énergie eConversion, les clients peuvent voir leurs économies d’énergie sur l'écran de l'onduleur.

Les clients peuvent toujours choisir d'utiliser l'ancien mode double conversion, mais l'expérience a montré que cela n’est pas justifié dans les installations électriques modernes. EcoDataCenter, un datacenter HPC en colocation avec effet positif sur le climat, a déployé quatre onduleurs Galaxy VX de 1 250 kW chacun ; il peut fonctionner avec un niveau d’efficacité de 99 % grâce au mode eConversion.

La demande numérique croissance exige de la résilience pour bénéficier des avantages de l'automatisation et de l'efficacité des installations. Les professionnels des datacenters, de l'OT et de l'IT, les PME et les industriels devront s’adapter pour tendre vers la neutralité carbone. eConversion est disponible dans tous les onduleurs de la série Galaxy V de 10 à 4500 KW dans le monde entier.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :