Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, lance sa solution de recharge pour véhicule électrique qui alliée à son application Wiser permet de maîtriser les factures d'énergie et les émissions de CO2.
Avec la borne de recharge EVlink Home Smart, vous participez à une mobilité plus durable grâce à l’électricité, une énergie principalement décarbonée en France.
La solution de recharge pour véhicule électrique connecté au système de gestion d'énergie Wiser permet de maîtriser le temps de charge et ses factures d'énergie. Il est également possible de gérer la charge de son véhicule électrique à domicile en quelques clics depuis son téléphone avec l'application.
EVlink Home Smart, la borne de recharge connectéeLe nouveau chargeur intelligent pour véhicules électriques de Schneider Electric est le premier sur le marché à s'intégrer dans un écosystème complet de gestion de l'énergie domestique, permettant de surveiller la consommation d'énergie des véhicules électriques en temps réel, de prévoir les dépenses et de définir son budget facilement.
En se connectant à Wiser, les propriétaires peuvent maîtriser tous leurs appareils électriques et surveiller leur consommation avec une seule application.
L'adoption des chargeurs de véhicules électriques est en hausse et les consommateurs font des choix de vie plus durables, pour réduire leurs émissions de carbone. Cependant, les propriétaires sont confrontés à des choix importants, car les voitures électriques peuvent augmenter la consommation énergétique de la maison jusqu'à 40 %, sans compter l'impact sur les factures d'énergie déjà en hausse. Schneider Electric a su répondre à cette préoccupation avec la borne connectée EVlink Home Smart.
Adapter sa charge à son mode de vie
Grâce à Wiser, les utilisateurs ont une solution adaptée pour faire face à la hausse des prix de l'énergie en toute confiance, où qu'ils soient et quand ils le souhaitent.
Les utilisateurs peuvent maitriser le moment et la manière dont leur véhicule électrique est chargé. Ils peuvent également gérer la recharge en fonction des autres appareils en marche dans la maison. Ainsi, l'énergie allouée à la maison aura toujours la priorité sur la recharge du véhicule, le tout pour optimiser les coûts et éviter toute surcharge énergétique dans la maison.
Gérer vos factures d’énergie en toute tranquillité
Wiser permet une maîtrise sa facture d'électricité grâce à la fonction "coût optimisé". Elle permet d'éviter des factures onéreuses en gérant la charge efficacement. L'utilisateur pourra charger sa voiture uniquement lorsque le tarif d'électricité sera le moins cher. Pour les propriétaires ayant des limites d'énergie définies, Wiser peut également arrêter la charge chaque fois que la consommation atteint la limite de puissance du contrat et la redémarrer automatiquement dans le cas contraire.
L'application permet une meilleure gestion de l’énergie de la maison. Par exemple, si l'utilisateur commence à cuisiner, l'application Wiser priorise les équipements de la maison. La recharge reprend quand l’énergie est à nouveau disponible. Vous pouvez donc charger votre voiture en fonction de votre style de vie.
Retrouvez dès maintenant la EVlink Home Smart chez les distributeurs Schneider Electric.
Ressources connexes
Pour plus d’informations sur les solutions de recharge électrique Schneider Electric :