Schneider Electric lance Easergy T300, une puissante solution numérique de surveillance et de contrôle destinée aux distributeurs d'énergie

Rueil-Malmaison, France

09/01/2017

Télécharger le PDF

- Solution smart grid dédiée aux réseaux de distribution électrique
- Puissante, flexible, digitale et sécurisée tout en restant simple à utiliser
- Architecture modulaire pour moderniser l'automatisation des réseaux distribués
- Répond aux enjeux actuels des distributeurs d’énergie
 

Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes annonce le lancement d'un nouveau système d'automatisation modulaire, Easergy T300. Cette solution smart grid offre des fonctions avancées de surveillance, de contrôle et d’automatisme.

Embarquant les dernières technologies de communication pour la conduite d'opérations distantes ou locales, elle permet aux distributeurs d’énergie de minimiser les interruptions de service tout en optimisant la performance des réseaux ainsi que leurs coûts d’exploitation.

Easergy T300 en quelques points clés :

  • Puissance : Solution tout-en-un qui assure la surveillance et le contrôle des réseaux moyenne et basse tension.
  • Simplicité : Simplifie l'installation, la mise en service et la maintenance.
  • Flexibilité : Conception compacte et modulaire adaptée à de multiples applications et personnalisable en fonction des besoins des clients.
  • Digitale : Des médias de communication modernes pour des systèmes évolutifs dotés de protocoles ouverts et d'un cycle de vie numérique.
  • Sécurité : Le contrôle et l'acquisition de données des opérations réalisées sur les réseaux électriques sont sécurisés et incluent des fonctionnalités de cybersécurité selon la norme CEI 62351.


Répondre aux enjeux des  distributeurs d’énergie

Afin d'assurer une distribution d’énergie de qualité et de répondre aux exigences de disponibilité des réseaux de moyenne et basse tension, Easergy T300 intègre des fonctionnalités de détection de défauts avancées, tels que : défauts directionnels et non directionnels, lignes détériorées, fusion fusibles ou transformateur défectueux. Le système anticipe également la perte du conducteur de neutre dans les réseaux basse tension.

Les puissantes capacités d'automatismes à la fois centralisées et décentralisées d’Easergy T300 permettent de reconfigurer le réseau électrique et de réduire les coupures d’énergie. Par ailleurs, Easergy T300 est doté de fonctionnalités de mesure très précises, de la tension et de la puissance, permettant d'intégrer les ressources énergétiques distribuées de moyenne et basse tension, tout en transmettant au centre de conduite les données nécessaires à l’optimisation du plan de tension.

Easergy T300 optimise également les flux d’énergie et assure la surveillance de la qualité de l’énergie à la fois sur les réseaux de moyenne et basse tension, en adéquation avec la norme EN 50160, même en cas de production intermittente.

Ainsi, en gérant les pics de charges en temps réel grâce à des données de hautes qualités, le système aide à réduire les pertes techniques et non techniques, renforce l'efficacité énergétique et optimise ainsi les investissements.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :