Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
 

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric lance Ecoflair, une nouvelle solution de free-cooling indirect air / air pour réduire les coûts de refroidissement dans les datacenters

Rueil-Malmaison, France

21/12/2017

Télécharger le PDF

- L'échangeur de chaleur air / air en polymères développé par Schneider Electric constitue une alternative économique et à haute efficacité énergétique.
- Des composants modulaires préfabriqués diminuent les délais et les frais d'installation.
- Des coûts d'exploitation réduits de plus de 60% par rapport aux solutions de refroidissement standards du marché.

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce le lancement de sa nouvelle solution de refroidissement Ecoflair. Basée sur le principe du free-cooling indirect air / air avec un échangeur de chaleur propriétaire en polymères, elle offre une réponse économique et éco-énergétique aux enjeux du refroidissement du datacenter.

Ecoflair diminue les coûts d'exploitation de plus de 60% par rapport aux solutions traditionnelles augmentant ainsi l'énergie disponible pour alimenter les équipements informatiques et de facto le PUE (efficience énergétique) du datacenter.

« La modularité d'Ecoflair associée au fait que la solution soit basée sur un échangeur de chaleur en polymères breveté sont des éléments clé de son succès », déclare Damien Giroud, Directeur Datacenter Solutions - Schneider Electric France. "La conception tubulaire empêche l'encrassement qui se produit habituellement avec les échangeurs à plaque et réduit donc la maintenance et l'impact sur la durée de vie. En outre, le polymère résiste beaucoup mieux à la corrosion que l'aluminium, qui s'érode une fois mouillé ou exposé aux éléments extérieurs. Enfin, l'échangeur de chaleur est modulaire, ce qui le rend facilement remplaçable sans risque de pannes ou de mauvaises performances du système".

Solution clé en main très simple à installer, Ecoflair se place à l'extérieur du datacenter libérant de l'espace dans les salles blanches pour le matériel informatique. Disponible en modules de 250 kW et 500 kW thermique, la solution s'adapte aux exigences de refroidissement et aux conditions climatiques locales. Cette approche évolutive lui permet de répondre à un panel très large de datacenters, depuis les installations de colocation entre 250 kW et 5 MW (module 250kW) jusqu'aux grands datacenters « hyperscale » ou cloud à 40 MW (modules de 500kW). La conception modulaire permet également d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure de l'accroissement des charges informatiques et des niveaux de puissance requis.

Ecoflair peut être déployé indépendamment des conditions environnementales ou climatiques liées à la localisation du datacenter - la technologie étant adaptée pour 80% des emplacements mondiaux. Les responsables de datacenter peuvent ainsi standardiser leurs architectures de refroidissement, ce qui favorise des installations rapides et des coûts opérationnels réduits.

Efficacité du refroidissement et diminution des coûts d'exploitation de 60%

Ecoflair réduit non seulement de manière drastique les coûts d'exploitation du refroidissement par rapport aux systèmes standards basés sur des technologies comme l'eau glacée ou la détente directe, mais son efficacité s'est révélée également plus performante de 15 à 20%.

Ces résultats optimaux offrent de nouvelles options en matière d'économies d'énergie :

· Augmentation de la charge informatique avec la même infrastructure électrique. Selon des études réalisées par Schneider Electric, l'augmentation de la charge IT serait de 30% par rapport aux technologies de refroidissement conventionnelle à eau glacée ou détente directe.

•   Réduction jusqu'à 6% du CAPEX global résultant du besoin plus limité en matière d'infrastructure électrique.

Un datacenter de 1 MW basé à Paris utilise un système de refroidissement traditionnel à eau glacée et affiche un PUE partiel (ratio (puissance IT + puissance Clim) / puissance IT) de 1,15. En utilisant un système Ecoflair, ce datacenter verrait ce dernier passer à 1,041 avec pour résultat, une économie annuelle de 75 000 euros, une plus grande performance dans son fonctionnement et une forte réduction de ses émissions carbone.

Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici ou visiter le site www.se.com/ecoflair.

France

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.

Pour une meilleure utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour votre navigateur en installant la dernière version disponible. Vous bénéficierez, ainsi, des dernières fonctionnalités et technologies utilisées sur ce site.