Schneider Electric lance Facility Hero, une application de maintenance mobile et collaborative innovante
92500 Rueil-Malmaison, France
01/07/2016
Optimiser les ressources et le temps représente un point critique de la maintenance des bâtiments et des sites industriels. Avec Facility Hero, Schneider Electric aide les responsables de maintenance à mieux gérer leurs installations et à améliorer ainsi leurs performances.
Schneider Electric, spécialiste de la gestion de l’énergie et des automatismes, lance Facility Hero, une application mobile et collaborative novatrice pour gérer les opérations de maintenance.
Simple et facile à utiliser, Facility Hero permet le partage d’information entre les responsables de la maintenance, les agents qui interviennent sur site et les fournisseurs ou sous-traitants, afin de gagner en efficacité, d'optimiser leur temps d'intervention et d'améliorer considérablement leur réactivité, en restant informés à tout moment de l’état des installations.
Toute la maintenance au creux de la main
L’application permet la géolocalisation des bâtiments et des équipements à maintenir. Elle offre une fonction d’identification de ces équipements par QR code qui permettent en outre d'accéder au carnet de maintenance digital, à l’historique d’intervention… Tous les produits, quelle que soit leur marque, peuvent être intégrés dans Facility Hero.
Les agents de maintenance peuvent programmer leurs tâches (maintenance préventive...) et se connecter aux produits communicants afin de faire remonter des alarmes à distance et améliorer la continuité de service des équipements.
Ils peuvent en outre éditer les rapports d’intervention en un "clic" ou utiliser la fonction « Dictaphone » pour sortir le rapport automatiquement après avoir enregistré les informations à haute voix.
Facility Hero est disponible sur le web et en téléchargement sur les plateformes Appstore et Play de Google pour utilisation sur PC, smartphone ou tablette. L’outil permet de travailler en modes on et off-line. Facility Hero est proposée en plusieurs versions :
> Gratuite qui donne accès aux fonctionalités essentielles pour gérer la maintenance sur site, telles que les carnets de maintenance, la planification des tâches, les rappels, la visualisation de l’historique, la géolocalisation et la génération de QR Codes.
> Premium (payantes) qui offrent des fonctions avancées : la remontée d'alarmes à distance par notification sur smartphone, interconnexion avec n'importe quel logiciel ou base de données utilisé par le client (ERP, GMAO...), stockage illimité sur le cloud, rapports personnalisables.
Les principaux bénéfices de Facility Hero contribuant à réduire les coûts de maintenance :
- Meilleure gestion des opérations et anticipation de maintenance
- Amélioration de la réactivité
- Partage et traçabilité des interventions
- Suppression de la documentation papier
Facility Hero est disponible dès maintenant sur Internet, Appstore ou Play.
Pour en savoir plus : www.se.com/fr/facilityhero
France