Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes a lancé l’onduleur APC Back-UPS™ Pro Gaming. Elégant et ultramoderne, il est conçu pour protéger le matériel de jeu : console, ordinateur, moniteur, téléviseur, routeur et/ou un modem internet en maintenant la connexion en cas de perturbations électriques, ce qui permet aux gamers sur PC ou console de rester dans la partie. Premier onduleur spécialement conçu pour les joueurs, l’APC Back-UPS™ Pro Gaming offre une protection ininterrompue de l’alimentation, même en cas de panne de courant.
L’équipement étant toujours plus sophistiqué et onéreux, il est essentiel pour les gamers de protéger leur matériel de potentiels risques électriques. L’onduleur APC Back-UPS™ Pro Gaming est doté d’une alimentation de secours sur batterie à onde sinusoïdale, fournissant un courant électrique régulier requis pour les composants électroniques sensibles. Il intègre également un circuit de régulation de tension pour aider à la protection contre les perturbations électriques et les problèmes qui en résultent lors d’une panne, tout en aidant à prolonger la durée de vie des équipements de jeu. L’onduleur APC Back-UPS™ Pro Gaming est également doté d’un cercle de réacteur breveté qui informe de l’état de la puissance d’alimentation restante, des surtensions, des baisses de tension, des pannes de courant et des défauts de câblage du bâtiment.
Schneider Electric est également fournisseur Esport D&H certifié, ce qui signifie que les amateurs et les professionnels Esports peuvent jouer en toute sérénité. La complémentarité de l’onduleur APC Back-UPS™ Pro Gaming à leur installation permet aux gamers d’avoir la certitude qu’ils resteront :
- Protégés : une batterie de secours protège le matériel électronique s systèmes de jeu de valeur contre plus de sept différents types de pannes de courant
- Dans la partie : si l’alimentation est micro interrompue ou totalement coupée pendant une partie, l’alimentation de secours prend le relai pour permettre aux gamers de terminer leur partie et de récolter les récompenses qui auraient autrement été perdues.
« Les perturbations électriques ne se limitent pas aux tempêtes. Le matériel de jeu est composé de composants électroniques très sensibles et une alimentation défectueuse peut perturber une partie ou endommager l’équipement. En fin de compte, il ne s’agit pas de savoir si cela arrivera, mais plutôt quand. », explique Rémi Pouchucq Directeur Commercial France Channel IT « Gagner une partie est une question de travail en équipe et la fiabilité est l’une des qualités d’un bon équipier. L’APC Back-UPS Pro Gaming aide les joueurs à rester dans la partie et présent pour leur équipe quand elle en a le plus besoin. »
Principales caractéristiques de l’onduleur APC Back-UPS™ Pro Gaming
- Cercle de réacteur. Lorsque l’onduleur Gaming est alimenté par une batterie de secours, le cercle du réacteur affiche un décompte du temps restant, consultable en un coup d’œil.
- Inclinaison de 160 degrés. APC Schneider Electric a veillé à ce que le cercle du réacteur soit incliné à 160 degrés, de sorte qu’il soit visible sous presque tous les angles.
- Éclairage fonctionnel. Lorsque l’onduleur détecte une anomalie d’alimentation, comme des surtensions, des baisses de tension et même des défauts de câblage, il avertit les joueurs par le biais de signaux lumineux pulsées.
- Six prises de batterie de secours. Doté d’une protection contre les surtensions, l’appareil alimente instantanément les appareils électroniques sensibles, tels que les Xbox, les PlayStation, les PC, les téléviseurs ou les routeurs/modems, en cas de coupure de courant.
- Quatre prises supplémentaires réservées aux surtensions. Elles sont conçues pour protéger contre les surtensions dangereuses et les "arrêts brusques" qui peuvent endommager l’équipement de façon permanente.
- Trois ports USB frontaux faciles d’accès. Pour recharger des appareils, comme les casques de jeu et les téléphones portables.
- Aspect personnalisé. Midnight (BGM2200B), avec 12 LED RVB personnalisables.