Schneider Electric lance PowerTag®, la solution la plus simple et la plus accessible pour surveiller et sécuriser les équipements électriques
92500 Rueil-Malmaison, France
04/05/2016
PowerTag est un capteur de mesure radio fréquence miniature de nouvelle génération qui révolutionne les tableaux électriques et augmente la sécurité et l'efficacité des installations pour tous types de bâtiments.
Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes, présente PowerTag® : le plus petit capteur de mesure sans fil du marché, conçu pour améliorer le suivi et la sécurité des équipements électriques.
PowerTag simplifie la connexion des disjoncteurs aux systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB), apportant aux gestionnaires de sites des données en temps réel, précises et pertinentes, sur leurs équipements stratégiques.
Le capteur, qui se place directement sur un disjoncteur, assure la mesure des consommations électriques, courants, tensions, puissances et facteur de puissance. Les données sont envoyées par radio fréquence vers un concentrateur pour être affichées sur une interface web ou partagées via une solution de GTB. Elles permettent également de générer des alertes emails personnalisés pour une surveillance à distance des équipements.
Unique en son genre, PowerTag apporte une sécurisation accrue aux installations électriques grâce à la gestion avancée des charges critiques.
« Les clients souhaitent de plus en plus accéder à de nouvelles solutions à la hauteur du défi de la gestion énergétique dans les bâtiments. », déclare Philippe Delorme, Directeur général Activité Partner, Schneider Electric. « PowerTag innove en rendant la gestion de l'énergie plus simple sans refonte complète de l’installation. Avec des disjoncteurs équipés de ce dispositif, la distribution électrique entre dans l’ère de la connectivité. Concrètement, la mise en œuvre prend cinq minutes : l’installation est branchée et connectée ! »
PowerTag est particulièrement compact et s’intègre facilement dans les tableaux électriques neufs ou existants. Disponible à l’automne 2016, il sera également intégré nativement dans le système Acti9 de Schneider Electric afin d'apporter aux clients une solution tout-en-un de suivi et de contrôle.
France