Schneider Electric lance son nouveau tableau intelligent pour connecter les bâtiments à demain
Rueil-Malmaison, France
12/06/2019
- Conception modulaire compacte et flexible adaptée pour les bâtiments tertiaires
- De nouvelles fonctionnalités qui répondent aux attentes des gestionnaires et des usagers
- Solution adaptée aux exigences thermiques de la RT 2012
- Compatibilité EcoStruxure™ Facility Expert pour rendre les opérations de maintenance plus simples et efficaces avec des équipements plus fiables. facilitant la gestion et l’entretien
Rueil-Malmaison – 11 juin 2019 – Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes, lance une nouvelle version de ses tableaux électriques et présente les nouvelles gammes NSX, Acti9 Idt40 et PowerTag. Ces innovations visent à accroître la performance globale du tableau, et offrent aux utilisateurs une gestion plus simple, plus performante et digitalisée des circuits électriques, pour répondre aux besoins en gestion intelligente des bâtiments tertiaires (petits commerces, bureaux, hôtels…).
De nouvelles gammes simples et rapides à installer pour un tableau plus performant
- Les gammes compact NSX
Partie intégrante de l’écosystème EcoStruxure, les disjoncteurs Compact NSX et NSXm innovent en intégrant directement le bloc vigi pour la protection différentielle. Pour l’installateur, il s’agit d’une économie de temps d’installation, d’un gain de place de 30% par rapport aux dispositifs traditionnels, et d’une protection différentielle complètement digitalisée. Les gammes compact NSX sont ainsi en mesure de fournir des données exploitables par des logiciels de gestion technique du bâtiment.
- Nouveaux disjoncteurs compacts Acti9 iDT40 pour la sécurité du bâtiment
Equipés de bornes automatiques, les nouveaux disjoncteurs remplacent l’ancienne gamme DT40 et permettent d’éviter les risques d’échauffement des raccordements tout en réduisant de 20% l’encombrement du tableau par rapport à un dispositif classique.
Pour les bâtiments neufs, le disjoncteur se fixe de façon automatique pour des connexions au peigne améliorées et un gain de temps considérable. Pour la rénovation et les circuits nécessitant une courbe spécifique, une installation à la vis le rend compatible avec les installations existantes. Il est ainsi possible d’intervenir en cours d’exploitation pour ajouter des appareillages et enrichir les fonctionnalités de son tableau.
Autre innovation : les systèmes d’indicateurs VisiTrip (rouge) et VisiSafe (vert) permettant d’identifier rapidement un défaut sur l’installation et garantir ainsi une maintenance rapide.
- PowerTag, le plus petit compteur d’énergie au monde
Le PowerTag est un capteur d’énergie sans fil et ultra-compact pour une intégration facilitée sur le tableau. Grâce à cette technologie, le disjoncteur classique devient intelligent et capable de collecter des données en temps réel sur les tableaux neufs ou existants. Pour les utilisateurs, c’est l’assurance de pouvoir mesurer leurs consommations d’énergie mais également de piloter et de contrôler à distance leurs équipements.
Couplés au nouveau disjoncteur, les gammes PowerTag Link et PowerTag Control constituent un dispositif personnalisé de mesure et de communication adapté pour tous les tableaux électriques : du simple tableau divisionnaire jusqu’au TGBT le plus complet.
Des fonctionnalités communicantes compatibles avec l’architecture plug and play d’Ecostruxure Facility Expert
A la pointe du développement de solutions IoT pour la gestion du bâtiment, Schneider Electric propose à tous les utilisateurs, quel que soit le type de bâtiment, des applications pour une gestion simplifiée et lisible des installations qui répondent également aux exigences de la RT 2012.
Disponibles sur smartphone, tablette ou ordinateur, Ecostruxure Facility Expert pour la gestion multi-sites et sa déclinaison Ecostruxure Facility Expert SB pour les petites entreprises, apportent confort et sérénité aux entreprises qui restent connectées en permanence avec leurs locaux, en intégrant plusieurs niveaux de service. L’usager final dispose ainsi d’une vision globale de son installation.
L’application rend notamment possible :
- le pilotage et la programmation à distance pour limiter les déplacements,
- l’optimisation de la facture d’énergie en suivant les niveaux de consommations,
- une meilleure protection de la marchandise grâce au système de notification personnalisé en cas de dysfonctionnement (hausse des températures par exemple) ou de panne,
- des conditions de travail optimisées pour les bureaux : allumage automatique des pièces en fonction de la présence détectée et selon le degré de luminosité naturelle,
- une température idéale grâce au système d’allumage et d’extinction intelligent programmé en fonction des horaires et fréquentation des bureaux.
France