Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric place l’énergie au cœur de l’habitat

  • Logement connecté, une nécessité pour répondre aux enjeux énergétiques
  • Mieux comprendre son énergie pour mieux consommer
  • Des solutions au service des nouveaux usages des Français

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, présente son écosystème de solutions pour un habitat intelligent et durable. Entre les enjeux environnementaux et l’inflation, la gestion énergétique des foyers est plus que jamais d’actualité. Schneider Electric y répond concrètement avec des solutions connectées, accessibles à tous.

Le logement connecté n’est plus une utopie pour les années à venir ni un gadget pour les plus geeks d’entre nous ; c’est une réalité, une nécessité même. Avec son dispositif intelligent, Schneider Electric propose une réponse à la crise de l’énergie pour les particuliers. Il offre la possibilité de surveiller en temps réel la consommation énergétique de son logement pour mieux comprendre l’utilisation de l'énergie, apporter des ajustements et ainsi réduire sa consommation. Cette capacité à voir et comprendre permet d’agir et d’encourager des comportements plus économes qui favorisent une utilisation plus responsable des ressources.

Tout en étant une des réponses aux enjeux climatiques et économiques, les solutions de gestion de l’énergie pour l’habitat doivent également relever le défi des nouveaux modes de vie des Français : l’hyper connectivité avec l’explosion du télétravail et la démocratisation des plateformes de streaming mais aussi le changement des habitudes avec le développement des véhicules électriques nécessitant une recharge à domicile et la préparation de l’autoconsommation pour demain.

Zoom sur les solutions proposées par Schneider Electric, du tableau électrique à la prise de recharge de véhicules électriques, en passant par le thermostat connecté.

Le tableau électrique sort du placard !   

Traditionnellement caché dans les maisons et appartements, le tableau électrique est pourtant essentiel ! Resi9 va bien au-delà de la fonction principale de sécurité des personnes et des biens. Au quotidien, il apporte plus de confort. Ce tableau électrique connecté sur-mesure est conçu pour être complet et simple d’utilisation afin de s’adapter à toutes les configurations, en neuf comme en rénovation. Il permet de réaliser des économies d’énergie en anticipant et adaptant la consommation d’énergie dans le logement. Ce tableau nouvelle génération simplifie la vie des utilisateurs ; en cas de dysfonctionnement, une alerte est immédiatement envoyée. Ils sont ainsi au courant en temps réel d'événements inattendus tels qu’une coupure de courant, surtension, équipement hors service… Resi9 permet au tableau électrique de prendre enfin la place qui lui revient au cœur du logement.

Schneider Electric propose également Resi9 Connect, une infrastructure qui gère le réseau internet du logement. Grâce à cette solution, le point d'accès WiFi est automatiquement configuré. 

Wiser : quand connecter rime avec optimiser

L’écosystème Wiser Home de Schneider Electric permet à l’utilisateur de vivre pleinement son logement au rythme de ses moments de vie, en pilotant et programmant facilement depuis son smartphone l’énergie, le chauffage (notamment les pompes à chaleur grâce au partenariat avec AirZone), l’éclairage, les volets roulants et la recharge de véhicule électrique. L’innovation et le design sont au service du bien-être, avec une gestion du logement pièce par pièce grâce à des programmes personnalisables, de l’intelligence embarquée et la compatibilité avec les assistants vocaux. L’utilisateur adapte alors sa consommation d’électricité à ses besoins réels et immédiats.

A l’approche de la saison de chauffe, Schneider Electric dévoile ses nouveaux thermostats connectés Wiser alliant design et confort pour une gestion optimisée du chauffage.

  • Thermostat connecté filaire Wiser : son intégration se fait en toute discrétion, reprenant les lignes de la collection d’appareillages Odace, il se place comme un interrupteur.
  • Thermostat connecté sans fil Wiser : il se pare d’une nouvelle finition, un coloris anthracite idéal pour les intérieurs contemporains, il s'installe sur une console ou une table basse. 

Mureva EVlink : la simplicité d’une prise, l’intelligence en plus

Les émissions nationales de gaz à effet de serre proviennent pour 30% des transports (chiffre 2021, France Stratégie). Pour limiter ces émissions, l’Europe a tranché : en 2035, il ne sera plus possible d’acheter un véhicule neuf à moteur à énergie fossile. Qui dit voiture électrique, dit borne ou prise de recharge. Ces infrastructures font leur entrée dans notre quotidien : maison, supermarché, bâtiment de bureau... Elles doivent pouvoir être gérées, optimisées, s’intégrer facilement dans la gestion énergétique globale des bâtiments et du logement… Schneider Electric a développé des solutions pour véhicule électrique complètes, conçues pour répondre aux besoins d’aujourd’hui, tout en anticipant ceux de demain.

La prise, Mureva EVlink est tout-terrain et trouve sa place sur n’importe quelle surface. Robuste et étanche, elle est adaptée à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle dispose de nombreuses fonctionnalités pour que son utilisation soit la plus confortable possible. En permettant une recharge moyenne de 10 km par heure, elle répond à la plupart des usages quotidiens de la voiture électrique.

Nativement connectable, Mureva EVlink peut être pilotée à distance depuis l’application Wiser Home avec l’ajout d’une passerelle et sans intervention dans le tableau électrique. Résultat : il est possible de visualiser et de suivre sa consommation pour mieux l’adapter à ses propres besoins et ainsi maitriser la charge de son véhicule électrique

Des appareillages fonctionnels sans compromis sur le design

Afin de proposer une offre complète, Schneider Electric présente de nombreux appareillages proposant des fonctionnalités ingénieuses tels que des répéteurs WiFi, des prises USB devenues aujourd’hui indispensables ainsi que la solution sans fil Quick Home Connect. C’est une commande locale pour prise électrique connectée, idéale afin d’installer sans travaux un appareillage pour un luminaire ou des volets roulants !  

Schneider Electric soigne les finitions. La collection Ovalis se décline désormais en 3 nouveaux coloris : bleu azurin, vert sauge et vert forêt pour une intégration parfaite dans tous les styles de logements et toutes les pièces de la maison.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :