Schneider Electric présente Resi9, son tableau électrique universel, connecté et sécurisé de nouvelle génération
Rueil-Malmaison, France
21/09/2017
• Un tableau ergonomique adapté au neuf comme à la rénovation.
• Un haut confort d'installation avec la technologie de raccordement embrochable XE et des fonctionnalités de sécurité étendues.
• Une technologie intuitive d'efficacité énergétique permettant de gérer les installations à distance depuis un smartphone ou une tablette.
• La sécurité visible pour les utilisateurs
Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes annonce aujourd'hui le lancement de Resi9, son nouveau tableau électrique connecté et communicant, alliant facilité d’installation, nouveau design épuré et souplesse.
Resi9 fédère sur une même colonne le compteur électrique, le disjoncteur, le tableau électrique ainsi que le coffret de communication. Concentré de technologies, et doté d’une adresse IP propre, il permet via une application intuitive dédiée, de piloter l'installation électrique et les consommations en toute simplicité. Outre sa fonction principale de sécurité des personnes et des biens, il apporte du confort et des économies d’énergie.
De l'ergonomie et plus de sécurité pour les installateurs en neuf comme en rénovation
Fonctionnant en double raccordement fixe XP et embrochable XE, Resi9 est un tableau résidentiel universel qui s'adapte aux différents chantiers de l’installateur : dépannage, évolution du tableau électrique, mise en sécurité, repiquage, conformité DEO…
Resi9 permet un confort de pose inégalé - le montage et la connexion électrique se font en simultané, l'installation est rapide et simple à effectuer pour les appareils embrochables, les modifications facilitées. De plus, la solution offre un niveau de sécurité maximum associant à un système d'installation IP2X pour éviter aux parties sous tension d'être accessibles au toucher, la protection contre les surcharges, les court-circuits et les incendies avec un disjoncteur détecteur d'arcs électriques, un disjoncteur différentiel type F et un disjoncteur courbe D pour les récepteurs à fort courant d'appel.
Parfaitement adapté à la rénovation, Resi9 permet d'utiliser des disjoncteurs XE dans tous types de tableaux grâce au nouvel accessoire unixe. L'installateur conserve ainsi la puissance du système d'installation XE pour une meilleure adaptabilité dans le cadre du diagnostic électrique obligatoire (DEO). De plus, un nouveau kit de rénovation permet de positionner le système XE sur une tableau existant, et ce, quelle que soit sa marque, facilitant le travail au quotidien de l'installateur.
Grâce à plus de sécurité et de confort de travail, les artisans électriciens renforcent le temps de conseil et de relation client, valorisant de facto leur savoir-faire.
Du design et un maximum de confort et de sécurité pour les personnes et les biens
Resi9 répond en parallèle aux aspirations des propriétaires de logements individuels modernes à la recherche de design, de sécurité, de confort, et d’économies d’énergie.
Doté d'un nouveau design personnalisable primé par un Red Hot Award, Resi9 s'expose dans l'ensemble des pièces de la maison. Le tableau électrique peut être installé dans une Gaine Technique du Logement (GTL) disponible en 13 finitions (lisses ou texturées) et matières, adaptée à tous les styles d'intérieurs.
Le tableau électrique Resi9 rend la sécurité visible pour l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement d'un appareil électrique - par exemple la non-alimentation d'une charge critique comme le congélateur - Resi9 envoie automatiquement une alerte aux propriétaires sur smartphone ou tablette. Disjoncteur détecteur d'arcs, le système D'Clic Arc protège l'installation contre l'usure dans le temps et les risques d'incendie d'origine électrique, tandis que le disjoncteur différentiel Type F isole et protège les équipements sensibles contre les perturbations. Tous ces systèmes sont connectés et permettent de remonter des informations facilement consultables par les utilisateurs.
Resi9 favorise également la communication en optimisant la distribution du très haut débit partout dans la maison avec Lexcom Home. Disponible sur PC, smartphone et tablette, la fonction intelligente Wiser Link offre aux utilisateurs le suivi et l'analyse de l'ensemble de leurs consommations d'énergie, garantissant ainsi une meilleure maîtrise de leurs dépenses.
Connecté, le tableau électrique Resi9 de Schneider Electric offre un confort de pose inégalé, s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes et rend visible la sécurité et l'énergie pour l'usager.
En résumé :
- Resi9 est un tableau de protection modulaire ergonomique qui améliore la sécurité et le confort de pose, en neuf comme en rénovation
- Doté d'un nouveau design, Resi9 apporte plus de sécurité, de confort d'utilisation et des économies d'énergie aux utilisateurs finaux
- Resi9 rend la sécurité visible
- Resi9 participe à la qualité perçue du travail de l'artisan soulignant son rôle de prescripteur conseil
France