Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
 

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric présente sa nouvelle collection D-Life

Rueil-Malmaison, France

11/02/2022

Télécharger le PDF

En décoration, tout est une affaire de détails. Les architectes le savent bien, ils repensent les intérieurs, rénovent le moindre petit espace, apportent un style pointu et se jouent des tendances de demain.

Pour donner du caractère aux pièces et créer de nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués, l’attention apportée aux finitions est essentielle. Trop souvent blancs, les prises et les interrupteurs ne sont pas à négliger, nous les utilisons au quotidien, même plusieurs fois par jour. Ils se réinventent, se parent de teintes variées et de matières nobles : ils sont désormais l’atout charme de la maison. Les appareillages font toute la différence.

 

Schneider Electric présente sa nouvelle collection D-Life. Elle se distingue par un design sans compromis entre la forme et la fonction et offre le détail intemporel pour transformer une chambre en suite d’hôtel, pour donner à un salon une signature digne d’un architecte. Sa particularité ? Un cadre léger et asymétrique qui vient souligner la touche plus imposante.

Le design qui crée l’espace

D-Life démontre de manière attrayante comment moins peut être plus et répond ainsi parfaitement à la tendance du « less is more ». C’est l’alliance optimale entre forme et fonction. La simplicité géométrique de son dessin permet d’avoir une écriture architecturale et intemporelle. Les matériaux D-Life de haute qualité, Thermoplast, verre, pierre et métal, offrent une gamme d’options qualitatives. Chaque modèle crée une esthétique raffinée pour tous les styles d’intérieur.

Variations autour d’une même élégance

Le design affirmé, ergonomique et minimaliste de la collection D-Life se décline en différentes matières et nuances. Dans ses finitions Essentiel, Métal ou Minéral, D-Life offre le choix entre 7 teintes pour ses enjoliveurs et 10 pour ses cadres. Autant d’associations à composer pour atteindre la parfaite harmonie intérieure, quel que soit le style de décoration.

La fiabilité D-Life se décline en version « grands classiques » avec des fonctions traditionnelles (prises, interrupteurs, variateurs de lumière, prises USB et RJ45), mais aussi en solutions avancées pour améliorer le confort et optimiser les consommations d’énergie avec des options connectées (thermostats, volets roulants, mise en place de scenarios).

La technologie au service de l’art de vivre

D-Life propose une gamme complète de produits capables de s’adapter aux besoins d’aujourd’hui et de demain. Pour une sécurité, une connectivité et un confort optimaux, D-Life offre de nombreuses possibilités de commandes avec un même design pour une intégration parfaite au mur :

  • Bascule : une interface traditionnelle, toute en simplicité.
  • Effleurement : Un simple effleurement suffit à activer ce bouton poussoir qui se replace instantanément après activation.
  • Geste : Une interface activée par un simple mouvement de la main à proximité de l’écran ou du bouton.
  • Tactile : Une activation semblable à celle d’un smartphone, pour un usage intuitif.

Associant appareillages et écrans tactiles sous une même ligne design, D-Life propose une expérience connectée résolument intuitive, en parfaite adéquation avec les usages quotidiens. Depuis sa création il y a 30 ans, KNX, standard de l’habitat connecté, a constamment évolué pour intégrer les dernières innovations. Aujourd’hui, la série D-Life franchit une nouvelle étape avec sa technologie embarquée SpaceLogic KNX, solution pour le contrôle et pilotage de son logement à la façon d’un smartphone. Pour simplifier le quotidien, la collection D-Life intègre des produits astucieux qui associent plusieurs fonctions via deux interfaces haut de gamme et universelles, les écrans Multitouch Pro qui proposent quatre types d’informations sur un seul écran personnalisable, et les boutons poussoirs Pro T qui rassemblent plusieurs commandes sur un seul appareillage.

Polyvalente, la combinaison D-Life & SpaceLogic KNX permet de piloter en local, via des interfaces design et intuitives, comme à distance avec un smartphone ou une tablette, l’ensemble des fonctionnalités du projet : éclairage, ouvrants, chauffage, refroidissement, ventilation, gestion de l’énergie, sécurité. La personnalisation avancée des scénarios et moments de vie offre une expérience facile, pratique et intuitive, tout simplement unique.

Le modèle D-Life Blanc lotus bénéficie de la certification « Cradle to Cradle » niveau argent, couvrant 5 domaines : toxicité des matières utilisées, réutilisation des matières, énergie, eau et responsabilité sociale. Elle repose sur 2 principes fondamentaux : une conception de produits biodégradables et recyclables ; et l’utilisation maximale d’énergies renouvelables. Enfin, comme toutes les gammes d’appareillages Schneider Electric, D-Life est labellisé Green Premium et répond ainsi aux standards de qualité les plus élevés en matière de respect de l’environnement.

La collection D-Life signe la rencontre entre l’excellence technique et l’exigence esthétique.

France

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.

Pour une meilleure utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour votre navigateur en installant la dernière version disponible. Vous bénéficierez, ainsi, des dernières fonctionnalités et technologies utilisées sur ce site.