Schneider Electric présente Wiser Energy Center, le système de gestion de l’énergie du logement de demain
Rueil-Malmaison, France
20/10/2021
- Schneider Electric dévoile son nouveau tableau de gestion d’énergie résidentiel.
- Cette innovation, placée au cœur de la maison connectée, ouvre la voie vers des maisons intelligentes et durables grâce à des économies d’énergie plus importantes et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les habitations.
- Propriétaires et occupants maîtrisent désormais totalement, la production et la consommation de l’énergie dans leur logement.
Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, lance son nouveau tableau électrique intelligent, Wiser Energy Center, un système complet de gestion de l’énergie pour les logements résidentiels. Cette innovation de pointe au cœur de l’écosystème Wiser permet de contrôler depuis un seul endroit tous les besoins en énergie des appareils connectés à l’aide d’algorithmes utilisant l’intelligence artificielle, transformant ainsi les maisons connectées en maisons connectées responsables. Elle marque une étape majeure vers la mise en œuvre de maisons auto-suffisantes à énergie positive et permet aux consommateurs de choisir directement une énergie durable.
Bruno Capdordy, Vice-président Home & Distribution de Schneider Electric France, a déclaré : « Notre consommation d’électricité domestique va doubler d’ici 2050, alors même que nous devons tout mettre en œuvre pour réduire les émissions de CO2 de nos maisons. Nous devons résoudre ce dilemme. Tandis que nous équipons nos logements d’un nombre croissant d’appareils connectés à l’Internet des objets (IoT), notre capacité de contrôle et de gestion de nos besoins d’énergie à domicile est tout simplement non négociable. Il est essentiel de disposer d’un système de gestion de l’alimentation interopérable et sûr pour en tirer des avantages notables dans nos maisons et des effets positifs sur notre mode de vie, tout en contenant nos dépenses d’énergie et nos émissions de CO2. Aujourd’hui, nous donnons aux consommateurs la possibilité de faire des choix d’énergie durable et de contrôler activement leurs besoins en électricité. »
Les maisons connectées à haute efficacité énergétique, passeports pour un avenir durable
Wiser Energy Center propose une gestion innovante de l’énergie. Cette solution « grid-to-plug » réunit, les sources issues, du réseau, de la production photovoltaïque, de l’alimentation de secours et les charges, pompe à chaleur, chauffe-eau, véhicule électrique dans un système de gestion d’énergie intelligent, capable de résoudre les besoins de résilience et d’efficacité économique en matière d’énergie électrique. Les consommateurs ont la maîtrise totale de la production et de la consommation d’énergie dans leur logement.
Toute l’énergie électrique provenant de la maison et du réseau converge vers un unique tableau qui gère directement la charge : du réseau à la prise électrique, grâce à une technologie d’intelligence artificielle (IA) extrêmement avancée. Le tableau gère les charges légères à élevées, le chauffage, la production d’eau chaude, la pompe de piscine et les appareils tels que congélateurs et lave-linge dans deux modes : charges critiques et charges normales.
Chaque fois que cela est possible, le système privilégie l’énergie durable en veillant à ce que les appareils les plus énergivores, tels que les véhicules électriques, consomment en majorité de l’électricité provenant des sources d’énergie solaire de la maison. Pour cela, le tableau électrique Wiser Energy Center tient compte de multiples facteurs tels que l’heure, la météo, le tarif d’électricité de l’abonné et les habitudes de consommation.
Charger sans charges supplémentaires
Wiser Energy Center peut contribuer à réduire les coûts de plusieurs façons :
- En calculant le meilleur moment et le tarif le plus intéressant pour tous les besoins en énergie de la maison, grâce aux données, à l’intelligence artificielle et aux tarifs proposés par le fournisseur d’électricité. Le tableau peut être programmé pour accélérer la charge du véhicule électrique lorsque le tarif est le plus bas : il suffit pour cela d’appuyer sur un bouton dans l’application.
- En veillant à ce que la puissance de charge du véhicule ne dépasse jamais la limite du contrat avec le fournisseur d’énergie, c’est-à-dire en calculant le maximum d’électricité disponible pour la voiture en fonction des besoins des autres appareils présents dans la maison. Le propriétaire évite les dépenses imprévues tout en chargeant son véhicule aussi vite que possible.
- En privilégiant l’énergie solaire pour charger le véhicule. Le tableau peut même être programmé de sorte qu’il se charge directement pendant les périodes de production solaire les plus intenses, ce qui permet d’utiliser de l’énergie sans dépasser les limites et à moindre coût.
La maison devient ainsi un logement à haute efficacité énergétique, durable et résilient, et plus réactif aux besoins de ses occupants. La baisse des factures d’électricité, la réduction des pertes d’énergie et l’utilisation croissante d’énergie renouvelable profitent à la fois aux propriétaires et à la planète.
Installation et utilisation intuitives
Les électriciens gagnent du temps lors de l’installation car le tableau est livré pré câblé et déjà monté. Après son installation, la plateforme ouverte évolue au fil des innovations en matière de logiciels et de produits, et elle est compatible avec les meilleures solutions de tiers. Aussi, Wiser Energy Center peut être géré avec la plus grande facilité et contrôlé par l’utilisateur via une seule et même application.
Disponible en France au premier trimestre 2022
France