Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric propose une nouvelle gamme de référence pour les tableaux HT 72,5 kV destinés aux applications en mer

  • Le nouveau produit de la gamme WI est le tout premier tableau 72.5 kV spécialement conçu pour les applications en mer
  • Grâce à son poids et son encombrement réduit, cette nouvelle technologie aide à mieux répondre aux défis techniques de la production d’énergie en mer
  • Son excellente résistance à l’arc interne offre un niveau de sécurité renforcé
  • Des capteurs produisent des données en temps réel pour une surveillance connectée

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, présente son tout nouveau tableau haute tension (jusqu’à 25 kA/3 s et 2 500 A), dernière nouveauté de sa gamme de produits WI, qui permet d’optimiser la conception, la sécurité, le coût et la fiabilité des installations électriques 72,5 kV.

Avec sa technologie innovante, ce nouveau tableau 72,5 kV de la gamme WI vient répondre aux besoins des éoliennes et des sous-stations en mer. Unique en son genre, il est spécialement conçu pour les applications en mer et offre plusieurs avantages à forte valeur ajoutée :

  • Avec une cellule fonctionnelle d’une largeur de 600 mm seulement, la taille compacte de cet équipement est la plus optimale du marché. Sa fiabilité a été testée en conditions difficiles conformément aux recommandations de DNV-GL et sa conception est basée sur des technologies éprouvées dont plus de 10 000 unités sont installées dans le monde.Modèle WI 72,5 kV pour sous-station comportant 10 tableaux électriques
  • Ce nouveau tableau WI contient des capteurs connectés, essentiels pour les réseaux modernes, qui permettent notamment de surveiller l’état des raccordements des câbles, l’humidité, la température, et la pression du gaz grâce à des indications transmises à distance en temps réel.
  • Il offre également un avantage majeur en matière de sécurité grâce à une résistance à l’arc interne (A-FL(R) 25kA-1s) qui permet de mieux assurer la sécurité du personnel, aspect primordial de l’utilisation des équipements électriques. 
  • La rentabilité est un autre avantage de ce tableau. Équipé de pièces haute tension sans entretien, dont des disjoncteurs à vide, il est livré sur le site d’exploitation sous forme d’unité complète, entièrement assemblé et alimenté en gaz. Sa masse, jusqu’à 50 % moins importante, est également un avantage.
  • Basé sur une conception modulaire, il inclut trois fonctions essentielles : disjoncteur, sectionneur et arrivée directe. Ce tableau peut aussi être équipé de protections directionnelles permettant de localiser le défaut sur la boucle. Ce caractère modulaire permet de nombreux types de configurations et étend la capacité du produit à des emplois et des applications très divers.Modèle WI 72,5 kV pour aérogénérateur en bloc préassemblé de 3 tableaux électriques

« Le nouveau tableau WI de Schneider Electric est la toute dernière innovation en matière de tableaux 72,5 kV. La conception de ce tableau haute tension, compacte et légère, est optimale pour les contraintes que subissent les exploitations en mer. Il représente un véritable avantage économique pour les producteurs d’énergie éolienne, associé à un haut niveau de sécurité », déclare Philippe Sauer, Directeur activité Energy chez Schneider Electric France.

Afin d’optimiser les installations électriques des plateformes en mer, ce nouveau tableau WI haute tension peut être associé à EcoStruxure™, l’architecture et plate-forme système ouverte, interopérable et compatible IoT de Schneider Electric. EcoStruxure fournit de la valeur ajoutée autour de la sécurité, de la fiabilité, de l’efficacité, du développement durable et de la connectivité pour les clients du Groupe. EcoStruxure s’appuie sur les dernières avancées en matière d’IoT, de mobilité, de détection, de cloud, d’analytics et de cybersécurité pour offrir de l’innovation à tous les niveaux. Elle propose ainsi des produits connectés, des dispositifs de contrôle répartis et des applications, ainsi que des outils d’analyse et des services. EcoStruxure a été déployée sur plus de 480 000 sites avec l’aide de plus de 20 000 développeurs et intégrateurs de systèmes, et connecte plus d’1,6 million d’actifs, gérés par l’intermédiaire de plus de 40 services numériques.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :