Schneider Electric récompensé par 5 prix à l’occasion du concours CUBE 2020
Rueil-Malmaison, France
24/03/2015
Dans le cadre de la première édition du concours CUBE 2020, l’Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB) vient de décerner plusieurs distinctions à Schneider Electric.
Dans le cadre de la première édition du concours CUBE 2020, l’Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB) vient de décerner plusieurs distinctions à Schneider Electric.
CUBE 2020, un concours pour accélérer l’adoption des bonnes pratiques
Lancé pour la première fois début 2014, CUBE 2020 est un concours national interentreprises récompensant la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de consommations énergétiques des bâtiments. Durant toute l’année, 74 bâtiments tertiaires (collectivités, bureaux, enseignement, etc.) ont été mis en compétition sur les économies d’énergie réalisées grâce à la mobilisation de leurs occupants sur les bons usages et le réglage des installations techniques.
En seulement un an, CUBE 2020 a contribué à :
- Sensibiliser 34 000 collaborateurs ;
- Réaliser en moyenne 9,54 % d’économies d’énergie par bâtiment participant ;
- Economiser 695 tonnes équivalent CO2 ;
- Economiser 9 942 000 kWh ;
- Economiser 1,2 millions d’euros.
Ce bilan démontre que les éco-comportements, associés au pilotage des équipements, permettent de réduire la facture énergétique d’un site de 10 à 20 %.
5 Prix et 1 Mention Spéciale pour Schneider Electric
C’est afin de fédérer ses employés autour d’une démarche collaborative portant sur leur propre responsabilité environnementale, que Schneider Electric a choisi d’inscrire 14 de ses bâtiments à ce concours. Chacun des sites a organisé des animations pédagogiques afin d’agir sur l’aspect comportemental des collaborateurs, et travaillé sur la gestion des principaux postes de consommation d’énergie.
En présence de Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable, de Maurice Gauchot, Président du groupe CBRE, conseil en immobilier d’entreprise, de José Caire, Directeur Villes et Territoires Durables de l'ADEME et de Patrick Nossent, Président de Certivéa, Jean-Pierre Auriault, Président de l’IFPEB, a décerné, Mercredi 18 mars, les récompenses aux bâtiments les plus performants dans chacune des cinq catégories.
Parmi ces distinctions, Schneider Electric a ainsi obtenu, dans les catégories :
- Meilleure progression de parc
Médaille d’or pour un ensemble de 12 bâtiments ayant réalisé 10,22 % d’économies d’énergie en un an
- Bureaux non certifiés de plus de 10 000 m2
Médaille d’or pour le site de Mâcon, avec 16,9 % d’économies
- Bureaux non certifiés de plus de 10 000 m2
Médailles d’argent ex-æquo pour les sites d’Angoulême Agrier et d’Eybens qui ont atteint chacun 15 % d’économies
- Bureaux non certifiés de moins de 3 000 m2
Médaille d’argent pour l’agence de Lille, avec 11,6 % d’économies.
Schneider Electric a également reçu une Mention Spéciale pour le « Bâtiment certifié et optimisé avec la meilleure progression », décerné au Hive. En effet, le siège social du Groupe, dont les consommations énergétiques avaient déjà été divisées par 2 en l’espace de deux ans, a su encore les réduire de 3,8 % dans le cadre de ce concours.
« Nous nous félicitons des distinctions obtenues par nos sites au premier concours CUBE 2020. Elles sont le fruit de la mobilisation de nos collaborateurs tout au long de l’année. Ces résultats prouvent que la sensibilisation des occupants des bâtiments va de pair avec l’optimisation et le pilotage des installations techniques. Ils montrent également que les solutions que Schneider Electric propose à ses clients, et applique à ses propres bâtiments, permettent de réaliser des économies d’énergie substantielles, en un temps très court, et sans engager de lourds investissements. », a déclaré Luc Rémont Président de Schneider Electric France.
France