Schneider Electric récompensé pour sa lampe TS 120 lors du Grand Prix Stratégies du Design 2013

Rueil-Malmaison, France

04/10/2013

Lors de la soirée de remise des prix du Grand Prix Stratégies du Design, Schneider Electric a reçu, pour sa lampe portable solaire à LED Mobiya TS 120, le prix du « Design Produit » qui récompense Schneider Electric dans la catégorie Produits Légers. 

Cette lampe a été développée dans le cadre du pilier Innovation du programme BipBop, dont l’objectif est de concevoir et de distribuer des solutions et des modèles économiques durables, pour un accès à l’énergie adapté aux besoins particuliers des populations à la base de la pyramide.

Cette nouvelle lampe solaire à LED enrichit la gamme des produits d’éclairage existante, et combine éclairage et recharge de téléphone mobile par port USB quelque soit le lieu ou le moment de la journée. Mobiya TS120 dispose de panneaux photovoltaïques permettant sa recharge. Robuste, elle est parfaitement adaptée aux populations qui n’ont pas accès à une énergie propre, sécuritaire et durable.

Un travail important a été réalisé par l’équipe  design industriel de Schneider-Electric sur l’ergonomie, l’optimisation des matériaux, l’adaptation à l’environnement (résistance aux chocs, étanchéité), la diffusion de la lumière, sans oublier l’esthétique qui lui donne un aspect unique et original

Le résultat donne un produit pratique, adapté aux conditions de vie de ses cibles (budget, qualité de produit, conditions d’utilisation, etc.).

Grâce à sa forme, sa poignée ergonomique, elle peut être positionnée de 7 façons pour s’adapter à de multiples situations du quotidien : les activités pratiques comme la couture, la lecture en la posant sur une bouteille, l’éclairage d’une pièce, la cuisine, l’éclairage d’un espace ciblé, le balisage d’une route et la recharge d’un mobile.

Elément de différenciation, la lampe Mobiya TS 120 a été développée pour les moins favorisés qui consacrent 20 à 40% de leurs revenus pour obtenir une énergie peu fiable et nuisible à leur santé comme à l’environnement.

Cette récompense  réaffirme l’accélération opérée par le Groupe en 2012 pour le développement de nouveaux produits et solutions pour satisfaire la demande d’accès à une énergie fiable, abordable et propre dans les pays les moins développés.

Total s’est associé à Schneider-Electric tout au long du cycle du développement du produit et commercialisera une version de couleur Orange dans certains pays d’Afrique via ses nombreuses stations essence.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :