Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric repense les systèmes d’appareillages étanches avec la gamme Mureva Styl

Rueil-Malmaison, France

22/02/2017

Télécharger le PDF

Une nouvelle génération d’appareillages astucieux associant confort de pose et robustesse au design très tendance

Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce le lancement de Mureva Styl. Cette nouvelle gamme d’appareillages étanches répond aux besoins du marché résidentiel et plus particulièrement des  environnements  exposés à des conditions sévères (terrasse, cave, parking, jardin, hangar…).

Une conception robuste et résistante pour satisfaire les exigences d’installation les plus pointues

Pour garantir sa durabilité, Schneider Electric a renforcé les fixations des mécanismes et a amélioré la robustesse des boitiers et cadres, désormais plus rigides. Mureva Styl résiste également aux conditions les plus sévères :

> Conforme à la norme IP55, il reste étanche à l’eau en montage saillie comme en montage encastré

> Indice de tenue aux chocs IK 08, résistant aux UV, aux solvants, ainsi qu’aux poussières et saletés qui n’accrochent pas le produit…

Autant d’atouts qui garantissent la robustesse de l’installation.

Un design tendance associant innovation et ergonomie

Innovation exclusive de Schneider Electric, la technologie Smart Led équipe tous les appareillages Mureva Styl : elle permet d’une part de vérifier leur bonne alimentation, mais elle les rend également visibles dans l’obscurité. Ce système inédit leur confère une réelle praticité dans les environnements souvent sombres tels que la cave, le parking ou le garage, auxquels ils sont destinés.

Très ingénieux, les appareillages Mureva Styl s’installent aisément grâce à un mécanisme fin qui se clipse et se déclipse sans outil, pour une pose simplifiée à l’extrême. Ergonomiques, ils offrent également un grand espace de câblage.

D’autre part, un hublot transparent vient remplacer le traditionnel cache opaque des prises afin de prévenir toute confusion entre prises et interrupteurs.
Au-delà de ses nombreux atouts - facilité de pose, ergonomie ou robustesse - qui sauront séduire les professionnels en quête de qualité, la gamme Mureva Styl bénéficie également d’un design des plus tendance pour satisfaire aux exigences d’esthétisme et de discrétion des particuliers.

Disponibles en deux coloris, blanc polaire ou gris anthracite, ils sont compatibles avec les accessoires de la gamme Odace pour une flexibilité accrue.

La gamme Mureva Styl est disponible depuis le 13 février auprès des réseaux de distribution professionnels.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :