Schneider Electric sera présent au Carrefour de l’eau pour présenter ses solutions expertes
Rueil-Malmaison, France
04/01/2023
- Le traitement de l’eau est un point d’attention pour les collectivités locales
- Les technologies numériques ont démontré leur utilité mais ne sont pas encore utilisées à leur plein potentiel
- Parmi les solutions expertes : l’armoire Armele, fruit d’un partenariat Schneider/Suez, dont la 1000e vient d’être vendue
Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, sera présent au Carrefour des gestions locales de l’eau, à Rennes, les 25 et 26 janvier 2023, stand 3-325. Durant ces deux jours, nos experts seront sur place pour partager leur vision des tendances du segment. Ils présenteront les solutions qui permettent de faire plus et mieux dans l’industrie de l’eau.
L’eau est une ressource critique et de plus en plus sous tension. Même dans nos pays tempérés, elle n’est pas inépuisable comme cet été de canicule a pu nous le rappeler. Or, dans l’UE, 23% de l’eau est perdue avant d’atteindre le consommateur (source : DigitalEurope).
Une industrie – presque – comme les autres
Comme la plupart des industries, le secteur de l’eau est confronté à divers défis : des infrastructures vieillissantes, une raréfaction de la main-d’œuvre et des ressources naturelles, et le durcissement des réglementations gouvernementales. Il faut donc moderniser pour améliorer la performance des usines de traitement en limitant toutes les consommations. C’est un gros enjeu pour les collectivités territoriales qui ont la responsabilité de ces installations et qui doivent assurer la continuité du service pour un coût maîtrisé.
Techniquement, les enjeux du secteur ne sont donc pas fondamentalement différents de ceux de toute l’industrie : efficacité opérationnelle et énergétique, digitalisation, automatisation, contrôle, traçabilité, surveillance, continuité d’exploitation, maintenance et cybersécurité. Mais ils sont d’autant plus importants pour préserver cette ressource critique, essentielle à la vie.
Les nouvelles technologies numériques ont démontré qu’elles étaient incontournables pour assurer des réseaux de distribution et des services de qualité. Mais leur plein potentiel n’est pas encore atteint. Il faut maintenant accélérer leur implémentation et adoption pour continuer à améliorer l’efficacité de l’exploitation des installations industrielles, assurer la sécurité des opérations, développer de nouvelles méthodes de travail tout en garantissant le niveau de durabilité attendu.
Nos solutions expertes
Armele
Fruit d’un travail commun de Schneider Electric et de Suez, Armele est une armoire électrique intelligente et standardisée pour le pilotage optimisé et à distance des stations de pompage. La 1000e vient d’être vendue.
Les fonctionnalités critiques y sont intégrées et en font une solution prête à l’emploi.
- Mesure des données des process hydrauliques et électriques,
- visualisation de ces données sur place ou à distance,
- fonctions débourrage (rotation directe et inversées des pompes), curage (vidange totale périodique) et anti-graisse (variation des seuils de marnage pour éviter la formation d’un anneau),
- mode dégradé automatique (en cas de panne de l’automate),
- alarmes et paramétrage en local ou à distance.
UOC
L’UOC d’AVEVA est un outil de surveillance centralisée des réseaux d’eau qui rassemble en une seule et même plateforme les données de type modèles, rapports, tableaux de bord et indicateurs de performance opérationnels prêts à l’emploi.
Les industriels de l’eau accèdent ainsi à une vue complète de leur réseau et des opérations en cours qui leur permet, à la fois de gérer et d’optimiser la performance de leurs actifs en temps réel, ainsi que de réduire le temps de réponse aux problèmes critiques grâce aux fonctions d’avertissement prédictif de défaillance et de diagnostic de dysfonctionnements.
Cette solution prête à l'emploi peut avoir un impact significatif sur les résultats et la continuité de service.
Jumeaux numériques
Schneider Electric a apporté des améliorations importantes à ses outils de jumeaux numériques fréquemment utilisés par les régies chargées de gérer l’eau et l’énergie par quartier EcoStruxure™ Water Cycle Advisor – District Energy (anciennement appelé Termis) et EcoStruxure Water Cycle Advisor – Water Simulation (Aquis). Ces nouvelles versions offrent de puissants avantages aux utilisateurs qui cherchent à optimiser les fonctionnalités numériques afin d’assurer l’efficacité, la qualité et la visibilité sur l’ensemble des cycles de vie de la gestion de l’eau et de l’énergie. Elles garantissent aux entreprises une efficacité maximale tout en soutenant la décarbonation, en réduisant les pertes d’eau et de chaleur et en optimisant le fonctionnement du réseau.
Les jumeaux numériques sont des répliques numériques d’une installation utilisées pour faire des simulations afin d’optimiser le fonctionnement et la maintenance des actifs physiques, des systèmes et des processus.
Cybersécurité
Parce que les installations de gestion de l’eau sont critiques, elles doivent être particulièrement protégées des potentiels intrusions et dégradations.
Des services de conseil à la conception et à la mise en œuvre, en passant par la surveillance, la maintenance et la formation, l’équipe internationale d'experts certifiés et expérimentés de Schneider Electric propose des programmes de cybersécurité holistiques pour aider à maintenir les défenses de chaque site au fil du temps.
France