Sondage exclusif Ipsos pour Schneider Electric ** - 84% des actifs appellent leur entreprise à préparer l’hiver prochain afin de mieux maitriser leur consommation énergétique

  • 75 % des Français ont changé leurs habitudes de consommation énergétique cet hiver.
  • Si les Français ont fait des efforts dans leur vie personnelle pour limiter l’impact de la hausse des prix de l’énergie sur leur portefeuille, les bonnes pratiques sont moins mises en œuvre au travail.
  • Seulement 50 % affirment que leur entreprise a pris des mesures pour diminuer sa consommation énergétique

** Terrain réalisé du 21 au 23 Février 2023, sur 1000 Français âgés de 18 à 75 ans, représentatifs de la population nationale grâce à la méthode des quotas sur des critères de genre, d’âge, de CSP et de région. La population interrogée comprend 61% de propriétaires 33% de locataires, 1% de colocataires et 6% sont hébergés à titre gratuit.

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, dévoile les résultats de son enquête Ipsos et fait le point sur la gestion des Français – à domicile et au bureau – lors de cet hiver marqué par la crise énergétique ainsi que leurs perspectives pour l’année prochaine.

Comment les Français ont-ils réagi à la crise énergétique cet hiver ?

Les trois quarts (75 %) des Français ont modifié leurs habitudes de consommation énergétique et 14 % disent même les avoir radicalement changées. La raison principale est d’abord économique. 7 sur 10 de ceux qui ont changé leur comportement pour limiter leur consommation énergétique l’ont fait majoritairement pour réaliser des économies (69 %) puis pour des raisons écologiques (16 %).

Parmi les Français qui ont pris des mesures pour limiter leur consommation énergétique, ils sont 76 % à s’être équipés en LED, 73 % à avoir surveillé leurs compteurs d’eau et d’électricité, 70% à avoir utilisé leurs équipements durant les heures creuses, 34 % à avoir installé un thermostat connecté et 27 % à avoir réalisé un bilan énergétique de leur logement. S’ils ne l’ont pas mis en place cette année, 15 % des Français comptent installer un thermostat connecté l’hiver prochain. Avec Wiser, Schneider Electric propose une solution clé en main qui permet l’automatisation et le pilotage des équipements du logement, d’un seul geste, pour plus de confort et de maîtrise de sa consommation d’énergie.

Les Français moins assidus sur leur lieu de travail qu’à domicile

Si les Français ont fait des efforts dans leur vie personnelle pour limiter l’impact sur leur portefeuille, au travail on note des différences et toutes les bonnes pratiques sont moins mises en œuvre, excepté le fait de prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur (26 %).

81 % des Français qui font des efforts pour diminuer leur consommation énergétique disent éteindre la lumière systématiquement en sortant d’une pièce à domicile contre 63 % au travail ; 70 % baissent le chauffage à la maison contre seulement 37 % au travail ; 65 % débranchent les chargeurs inutilisés contre 37 % au travail et 55 % limiter leur consommation d’eau chaude contre 23 % au travail.

Les entreprises ont un rôle à jouer !

Seulement la moitié (50 %) des actifs affirment que leur entreprise a pris des mesures pour diminuer leur consommation énergétique. Pour ceux dont l’entreprise a pris des mesures, 75 % mentionnent la diminution du chauffage et 42 % d’entre eux disent s’être sentis fiers de travailler pour une structure responsable et solidaire.

Malgré tout, les actifs pensent à 84 % que leurs entreprises doivent adapter leurs solutions pour mieux passer l’hiver prochain et mieux maitriser la consommation énergétique. Si cela a été mis en place de façon artisanale cet hiver, une automatisation est possible afin de faciliter et pérenniser les économies. Schneider Electric accompagne les entreprises dans l’installation de leur Gestion Technique des Bâtiments (GTB). La GTB contrôle et pilote à distance l’éclairage, les stores électriques, le chauffage, la ventilation et d’autres postes de consommation, au service du confort des occupants. Elle favorise ainsi l’automatisation de certains éco-gestes en faveur de la sobriété énergétique au quotidien.

Au-delà de la demande exprimée par les salariés, la GTB sera obligatoire d'ici le 1er janvier 2025 pour tous les bâtiments tertiaires neufs et existants, pour lesquels le système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non à un système de ventilation, a une puissance nominale supérieure à 290 kilowatts. Cette mesure, est prévue par le décret BACS[1] du 20 juillet 2020 visant les bâtiments de plus de 2 000 m2. Le nouveau décret du 7 avril 2023 étend, d'ici au 1er janvier 2027, l'obligation pour les bâtiments tertiaires équipés de système de plus de 70 kilowatts.

 

 

[1] ** Building Automation & Control Systems

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :