Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, accompagne, depuis avril 2019, TAS Group dans la gestion et l’exploitation de son datacenter de proximité évolutif, efficient et peu énergivore installé à Sophia Antipolis. Pour cela, l’hébergeur niçois a retenu la solution en mode cloud dédiée à la gestion d’infrastructure de centre de données dans le cloud de Schneider Electric : EcoStruxure IT.
Vers une maintenance 2.0 grâce au Big Data
Hébergeur historique dans la région niçoise, TAS Group a confié, en 2017, à Schneider Electric la conception de leur nouveau datacenter sur la zone de Sophia Antipolis. Soucieux d’optimiser l’espace disponible et le rendement énergétique afin de réduire les coûts d’exploitation, TAS Group a choisi un datacenter éco-efficient conçu par Schneider Electric et reposant sur des solutions de gestion de l’énergie innovantes garantissant un faible PUE.
Pour répondre aux enjeux de sécurité et de fiabilité des données, de continuité d’exploitation et de contrôle de la consommation énergétique, TAS Group a fait appel à Schneider Electric pour la maintenance préventive et prédictive de son deuxième datacenter en retenant la solution logicielle EcoStruxure IT. Déployée en avril 2019, cette solution propose une architecture de gestion de datacenter spécialement conçue pour les environnements informatiques hybrides. Cette solution agnostique délivre une visibilité globale sur l'écosystème du data depuis n’importe quels lieux et sur divers supports tels que l’ordinateur, la tablette ou le smartphone. Toutes les informations issues des onduleurs, du groupe froid et des unités de refroidissement, sont alors collectées via un système ouvert. Celles-ci sont ensuite traitées, analysées, puis transmises à TAS Group soit pour information soit pour alerter en cas de risques de pannes afin d’intervenir en amont.
TAS Group va encore plus loin en couplant la solution EcoStruxure IT à la plateforme de gestion de centre de données basée dans le cloud EcoStruxure Asset Advisor. Ainsi, l’hébergeur niçois dispose, depuis avril 2019, d’une surveillance à distance par des experts service Schneider Electric 24/24h et 7/7jours, d’une supervision en temps réel des équipements critiques, d’analyses d’environnements similaires mais également de rapports mensuels d’exploitation comprenant des recommandations sur la manière d’améliorer l’utilisation et la longévité des périphériques.
« Il était primordial pour nous d’assurer à nos client des services managés d’hébergement. C’est la culture forte du service, présente de bout en bout de la chaîne de valeur notamment grâce au support constructeur du SAV Schneider Electric qui a joué un rôle déterminant dans notre choix. Bien que la solution EcoStruxure IT pouvait apparaître comment étant plus élevée en termes d’investissements matériels, elle était celle qui présentait le meilleur ROI global. Aujourd’hui la promesse faite par Schneider Electric est tenue qu’ils s’agissent des engagements de performance, de résilience ou encore de la montée en charge », déclare Francesco de Simoni, Directeur France TAS Group.
Proximité et expertise : les clés d’une continuité de maintien des activités
Maintenir et renforcer la fiabilité des installations, améliorer la productivité et l’efficacité de l’activité nécessitent un haut niveau d’expertise et des ressources.
Dans ce contexte, TAS Group bénéficie d’un programme de maintenance professionnel et régulier grâce au contrat de maintenance de Schneider Electric. En effet, il s’agit de garantir la maintenance de tous les équipements stratégiques du datacenter :
- Les onduleurs Galaxy VM, avec 99% de rendement grâce à son brevet ECOnversion™ ;
- Les unités de refroidissement InRow pour traiter la chaleur au plus près des baies ;
- Le groupe froid Free chilling pour des économies d’énergie en période froide.
Afin de disposer des ressources nécessaires pour intervenir en cas d’incident, l’hébergeur fait appel au Service Bureau de Schneider Electric qui met ainsi à sa disposition une équipe d’experts régionaux formés aux interventions stratégiques.
« Nous sommes heureux d’aller encore plus loin dans notre partenariat avec TAS Group. Cette collaboration illustre le modèle vers lequel nous tendons à savoir un SAV 2.0 alliant maintenance prédictive et transparence des informations. Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que la maintenance d’un Datacenter est une affaire de spécialiste et de proximité, il est primordial d’avoir une relation de confiance basée sur l’expertise, le conseil et le dialogue. Le relationnel entre nos équipes et celles de TAS Group a été l’une des clés de réussite de notre collaboration », affirme Pascal Rival, Responsable des Opérations de Service pour la région Grand Sud, Schneider Electric, Secure Power France.