Wiser Odace LIGHTING de Schneider Electric : trois kits d’éclairage pour une ambiance intérieure sans cesse renouvelée
Rueil-Malmaison, France
31/01/2017
• Système sans fil intelligent pour une installation simplifiée
• Une application mobile pour changer l’atmosphère en un clic
• Un interrupteur au design contemporain, équipé de différentes fonctions
Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce la disponibilité des packs d’éclairage Wiser Odace LIGHTING créés en partenariat avec la société AwoX, société spécialisée dans les objets connectés et les technologies dédiées à l'univers du Smart Home.
Ambiance studieuse ou festive, dîner en tête-à-tête, lecture du soir ou bien encore pause détente pour se ressourcer… Wiser Odace LIGHTING accompagnent chaque moment de la journée en créant l’atmosphère adaptée aux envies et activités. Déclinés en trois packs – blanc, couleur et arôme – ils se composent d’un interrupteur intelligent et connecté Odace Styl pilotant une ampoule SmartLED basse consommation AwoX.
A l’instar de l’interrupteur, l’application Wiser Odace LIGHTING (disponible sous iOS et Androïd) permet de gérer jusqu'à huit ampoules connectées simultanément. L'intensité de la lumière, la couleur de l'éclairage ou sa chaleur peuvent être modulés à l’envi via l’une ou l’autre de ces commandes.
S’endormir et s’éveiller au gré d’une lumière chaude, se détendre avec des huiles essentielles dans une atmosphère tamisée ou bien encore plonger dans une ambiance disco où les lumières brillent au gré des rythmes musicaux… sont autant d’éclairages programmables en illimité.
Quant à l’installation, rien de plus simple ! L’interrupteur fonctionne à pile et se positionne sur n’importe quelle surface plane. Simple à configurer, ce système sans fil intelligent associe une technologie de pointe à un design contemporain et intuitif pour créer, d’une simple commande, une atmosphère adaptée à tous les goûts et besoins.
L’interrupteur est disponible en finition blanche, aluminium ou anthracite.
Wiser Odace LIGHTING est présenté pendant le CES de Las Vegas sur le stand AwoX
> South Hall 3 - Stand 31 642
Prix de vente :
- Kit Blanc : 70 € TTC
Différentes tonalités de blancs, pour tous les moments de la journée : cuisiner, dîner, bricoler, lire, faire les devoirs….
- Kit Couleur : 80 €TTC
L’esprit de fête et la brillance des couleurs : dîners de fête, soirées thématiques, jeux…
- Kit arôme : 90 €TTC
Quelques gouttes d’huiles essentielles sur l’ampoule suffisent pour ressourcer le corps et l’esprit.
Disponibilité : Leroy Merlin
France