Comment déclarer les IODDT d'un module analogique sous Unity Pro ?
Pour déclarer les IODDT d'un module analogique, procéder comme suit :
- faire la configuration automate et double-cliquer sur le module analogique comme par exemple BMXAMM0600,
- cliquer sur la référence du module "BMXAMM0600" puis "Onglet des E/S",
- cocher la case "%CH" puis cliquer sur 'mettre à jour la grille',
- pour chaque ligne du tableau ( en haut à droite de la fenêtre), cliquer sur la ligne (ici %CH0.1.MOD, %CH0.1.0, ...) et saisir un nom dans "Préfixe pour nom" puis cliquer sur 'Créer'.
Remarques :
- Toutes les variables sont utilisables dans le programme automate.
- En cas de déplacement du module sur le rack, l'adressage des variables sera automatiquement mis à jour dans toute l'application.
- La procédure de déclaration IODTT est identique pour tous les types d'automates Unity.
-
Cette procédure est facultative, elle aide le programmeur.
Exemple :
Déclaration des variables :
- Module de type T_GEN_MOD
- Voie2 de type T_ANA_IN_BMX
- Voie5 de type T_ANA_OUT_BMX
Illustration :
Fenêtre de création des variables IODDT
Visualisation des variables :
Pour visualiser les variables IODDT à partir du navigateur d'application :
- développer la branche ' Variables et instances FB ',
- double cliquer sur ' Variables dérivées E/S ',
- développer la variable pour visualiser le détail.
Illustration :
Editeur de données : visualisation de la variable nommée Module de type T_GEN_MOD.
Editeur de données : visualisation de la variable nommée Voie2 de type T_ANA_IN_BMX.
Voir également :
Comment créer une POU avec SoMachine ?
Comment déclarer les IODDT d'un module de comptage BMXEHC0200 sous Unity Pro ?
Comment déclarer les IODDT d'un module d'entrées / sorties TOR sous Unity Pro ?