Quel est le matériau de la collerette des embouts de câblage AZ5 et DZ5 ?
Les embout de câblage se composent d'un tube en cuivre étamé à l'extrémité duquel est surmoulée une collerette isolante.
Le matériau de la collerette est en polypropylène. Il ne contient pas de matériau à base d'halogène.