Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la vitesse de rotation d'un moteur alimenté par un variateur de vitesse ATV lorsque la consigne est à 50Hz ?
La vitesse de rotation dépend de la loi tension fréquence sélectionnée dans l'ATV.
Cette loi tension fréquence est matérialisée par le même paramètre qui peut être visualisé de deux façons différentes suivant le degré de sophistication des afficheurs utilisés.
- Menu "drC" paramètre "Ctt" pour les afficheurs simples intégrés de type ATV312, ATV12 ou ATV32,
- Menu "1.4 CONTROLE MOTEUR" paramètre "Type cde moteur" pour l'afficheur livré usine des ATV61 ou ATV71.
Les lois tension fréquence sont essentiellement de trois types :
- contrôle vectoriel de flux , dissocie l'intensité de magnétisation de l'intensité de couple, permet un meilleur contrôle du couple,
- couple constant, fournit un couple constant suivant la loi U/F = constante,
- couple variable, fournit un couple qui varie avec le carré de la fréquence,
- couple économie d'énergie, utilisé lorsque les applications à couple variable ou à couple constant ne nécessite pas de dynamique importante.
L'impact sur la vitesse de rotation réelle du moteur est la suivante :
- Les lois 'contrôle vectoriel' de flux ou économie d'énergie compensent le glissement, un moteur 2 paires de pôles plaqué 1320 tr/min tournera à 1500 tr/min à 50hz,
- Les lois 'couple variable' ou 'couple constant' ne compensent pas le glissement.
Ainsi, le moteur 2 paires de pôles plaqué 1320 tr/min tournera à 1320 tr/min.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: