Le module TSXAEY420 offre une fonctionnalité de détection de franchissement de seuil.
Cette fonctionnalité est décrite dans le manuel de mise en oeuvre logiciel (chapitre " Seuils et traitements événementiels ").
Toutefois cette description ne mentionne pas l’existence d’un hystérésis alors que celui-ci est implanté dans la fonction de détection de franchissement de seuil.
Comme dans la plupart des applications de détection de seuil, la valeur du seuil est affectée d’un hystérésis destiné à éviter des détections parasites en cas de fluctuation de la mesure autour de la valeur du seuil.
La valeur de cet hystérésis est fixée par le système en fonction de la gamme choisie en configuration.
Elle n’est pas modifiable par l’utilisateur.
En échelle utilisateur sa valeur s’obtient par la formule h * (borne sup - borne inf) / 10000