undefined undefined
{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quel point vérifier lorsque le voyant RDY (Ready) clignote sur un module de sortie STB dont le NIM est un STBNIP2212 ?

Le clignotement du voyant RDY (Ready) peut provenir d'un temps de rétention mal adapté.
Le temps de rétention peut être augmenté afin qu'il soit supérieur à la durée entre 2 requêtes émises par l'automate.
Il peut également être mis à 0 . dans ce cas  le temps de rétention est alors infini.

Ce paramètre est accessible via les pages Web du module Advantys STBNIP2212 dans  la rubrique Configuration > Automates maîtres.

Illustration :
Paramètres IP

Temps de rétention :
Intervalle de temps en ms durant lequel les modules de sortie conservent leur état courant sans mise à jour par une commande d'écriture Modbus.
Lorsque le temps de rétention du module se termine, les sorties retrouvent leur état de repli prédéfini.

Schneider Electric France

En savoir plus
Produit :
Gamme:
En savoir plus
Produit :
Gamme: