Consulter la FAQ

Comment supprimer le message ‘File Manager système error, Corrupted Card ! ! Shut down !’ affiché par un XBTF suite au remplacement de sa carte mémoire PCMCIA par une carte CF ?

Date de publication : 29 avril 2020

Le message d'erreur ci dessous peut apparaitre suite au remplacement de la carte mémoire PCMCIA (XBTMEM32 par exemple) par une carte Compact Flash si la carte CF n'est pas formatée en FAT16.

File Manager System Error
Corrupted Card ! !
Shut down !


Le terminal XBTF n'est pas conçu pour lire une carte formatée autrement qu'en FAT16.
Il convient donc de formater la carte mémoire Compact Flash en FAT16 ((choix FAT sur Windows).

Illustration :


Voir également : Par quelle carte mémoire sont remplacées les cartes mémoire PCMCIA XBTMEM32, XBTMEM16 et XBTMEM08 pour terminaux XBTF ?

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.