Quelle est la référence de la pile située dans les alimentations TSXPSY de l'automate Premium ?
La référence de la pile de sauvegarde de la mémoire interne des processeurs Premium est :
- TSXPLP01
- ou TSXPLP101, pour un lot de 10 piles.
La pile TSXPLP01 se place dans le module alimentation TSXPSY comme illustré ci-dessous.
Remarques :
- Une pile usagée est signalée par le voyant BAT allumé sur le module alimentation et par le bit système %S68 à l'état 1.
- La référence TSXPSY.... inscrite sur les modules alimentations correspond à la référence TSXPSY....M dans le catalogue.
Voir également :
- Quelles sont les caractéristiques de la pile de sauvegarde TSXPLP01 ?
- Est-il nécessaire d'installer la pile TSXPLP01 dans l'alimentation d'un rack extensible d'une configuration Premium ?