Comment mettre en oeuvre une communication entre un Twido programmé avec TwidoSuite et un terminal IHM Magelis programmé avec Vijeo Designer Lite ?
Matériel mis en oeuvre :
- une base Twido compacte ou modulaire programmée sous logiciel TwidoSuite,
- un terminal IHM Magelis (XBTN , XBTR et XBTRT) configuré avec le logiciel Vijeo Designer Lite et raccordé sur la prise mini-DIN intégrée du Twido ousur le port optionnel RS485,
- un cordon de raccordement XBTZ9780 ou XBTZ968 (selon le terminal).
A savoir avant de poursuivre :
- Le terminal HMI Magelis sera le maître de la liaison Modbus
- Le Twido sera esclave @1 sur le port de communication intégré du Twido
- La connexion du cordon XBTZ9780 ou XBTZ968 sur le port intégré du Twido fixe automatiquement les paramètres de communication sur les valeurs suivantes :
19 200 bits/s, aucune parité, RTU (8 bits), 1 bit d’arrêt, @1.
Configuration du terminal sous Vijeo Designer :
Choisir :
Protocole du terminal : Modbus
- Vitesse de transmission : 19200
- Bit de parité : Aucun
- Adresse : 1
- Ordre des mots doubles : Mot de poids faible en premier
- IEC61131 coché
lors de la création d'un projet, Vijeo Designer Lite 1.3 propose ces réglages dès lors que le protocole Modbus est sélectionné.
Il n'y a donc rien à changer.
Illustration :
Configuration des paramètres de communication
Illustration :
Paramètres de l'équipement
Configuration du Twido sous TwidoSuite :
Cas où le terminal HMI est raccordé sur la prise mini-DIN intégrée du Twido :
- Il suffit que la zone mémoire dans laquelle le terminal vient lire et/ou écrire soit allouée :Comment connaitre la zone de mots et de bits d'une application TwidoSuite accessible par une requête Modbus ?
- Les paramètres de communication du port intégré étant forcé (par le cordon), il n'est pas nécessaire de les configurer.
Cas où le terminal HMI est raccordé sur le port optionnel RS485 (TWDNAC485D ou TWDNOZ485D) du Twido :
Contrairement au port intégré, le cordon ne fixe pas automatiquement les paramètres de communication du port optionnel.
Il est donc nécessaire de configurer ce port dans TwidoSuite comme décrit dans la FAQ
Dans TwidoSuite, où saisir les paramètres de communication du port optionnel RS485 afin d'établir une communication avec un afficheur Magelis ?
Nous conseillons d'adopter les mêmes paramètres de communication que ceux du port intégré soit 19 200 bits/s, aucune parité, RTU (8 bits), 1 bit d’arrêt, @1.
De cette façon le terminal HMI peut être connecté indifféremment sur les deux ports.
Publié pour: Schneider Electric France