Qu'est ce que SoMachine ?
SoMachine est un logiciel de programmation dédié "Solutions".
SoMachine est la solution logicielle pour OEM qui permet de développer, configurer et mettre en service l'intégralité d'une machine dans un environnement logiciel unique.
Elle inclut la programmation des contrôleurs et des IHM, la commande de moteurs, et la mise en oeuvre des réseaux.
SoMachine permet de programmer et de mettre en service tous les équipements de l’offre "flexible and scalable control platform" de Schneider Electric, offre complète orientée solution qui vous aide à créer des solutions de contrôle optimisées pour les besoins de chaque machine.
Les équipements de l’offre "flexible and scalable control platform" sont :
Contrôleurs :
- Contrôleurs IHM : XBT GC, XBT GT/GK CANopen, HMISCU
- Contrôleurs logiques : Modicon M238, Modicon M258, Modicon M241, Modicon M251
- Contrôleur Motion : Modicon LMC 058, Modicon LMC 078
- Carte Contrôleur intégré : Altivar IMC
IHM :
- Terminaux de dialogue d’exploitation Magelis : XBTGT, XBTGK, HMISTU, HMISTO. HMIGTO, HMIGTU
SoMachine est une solution logicielle professionnelle, efficace et ouverte.
Elle intègre Vijeo-Designer.
Elle intègre également un outil de configuration et de mise en service destiné aux appareils de commande de mouvement.
SoMachine intègre des bibliothèques d'applications testées, validées et documentées.
Ces bibliothèques sont dédiées aux applications Emballage, Levage et Convoyage.