Comment installer Web Gate avec Vijeo Designer sur le lecteur principal d'un afficheur ?
Depuis Vijeo Designer 5.1, il est possible de mettre en place le service Web Gate sur le lecteur principal d'un afficheur et donc de s'affranchir de la carte Compacte Flash.
Pour cela, dans l'inspecteur de propriété de la cible de Vijeo Designer, choisir Emplacement de donnée --> [...] --> Serveur Web : Lecteur principal.
Remarque :
Lorsque Webgate est installé sur le lecteur principal, les fichiers de client Web Gate ne sont plus téléchargeables depuis l'afficheur.
Il faut donc les installer manuellement sur chaque poste.
Pour installer manuellement les fichiers de client Web Gate sur un ordinateur client :
- A partir du DVD d'installation de Vijeo Designer, exécutez le fichier Web_Gate_Client_Files.exe qui se trouve dans le dossier :
<DVD Root>\Tools\Web Gate Client Files\Web_Gate_Client_Files.exe - Suivre l'assistant Installation des fichiers de client Web Gate pour installer les fichiers de client sur l'ordinateur client.
- Types d'emplacements de données; Annexe 5, paragraphe 5.11.1.
- Installation des fichiers de client Web Gate; Paragraphe 23.6.2.