Suivant les équipements, le raccordement d'une liaison RS485 2 fils se réalise avec des repères D(A), D(B) ou D0, D1 :
- Le repère D(A) correspond au D0.
- Le repère D(B) correspond au D1.
Sur le connecteur RJ45 des équipements, comme par exemple les terminaux XBTGT/GK, HMISTO/STO, l'automate M340, le répartiteur LU9GC3, les signaux sont cablés comme suit :
- Broche 4 : signal D1
- Broche 5 : signal D0
- Broche 8 : Commun / 0V
Attention :
Sur les anciens afficheurs XBTN200 et XBTN400 (afficheurs sans logo Telemecanique ou Schneider electric) la broche 4 correspond à D0 et la 5 à D1.
Remarques :
- La notation D(A) et D(B) se retrouve principalement sur les liaisons Unitelway.
- La notation D0, D1 se retrouve principalement sur les liaisons Modbus.
Voir également : Quelle est la dénomination et la correspondance du nom des bornes des différents équipements RS485 ?